处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

常见场效应管封装形式及引脚分布规律

常见场效应管封装形式及引脚分布规律
来源:电工学习网 时间:2019-02-25

下面简单介绍一下几种常见场效应管封装形式及引脚分布规律

1、金属封装的3根引脚的场效应管,3DJ2型,管壳上有一个突出的尖,将引脚朝上,从突出部分开始顺时针方向依次为D,S,G极,其中D,S极可互换。

2、金属封装的双栅结型场效应管,4DJ2型(4表示它有4个有效电极,分别是D,S,G1,G2,其中G1和G2是两个栅极),管壳上也有突出尖,以该凸出部分开始顺时针方向依次为D,G1,S,G2。

3、金属封装的结型场效应管,6DJ6~8型(6表示它有D1,S1,G1,D2,S2,G2六个有效电极)。外壳上同样有突出尖,从突出部分开时顺时针方向依次为S1,D1,G1,S2,D2,G2。

4、塑料封装结型场效应管,识别时将引脚切面朝向自己,引脚向下,从左向右依次为S,D,G。

5、金属封装的绝缘栅单栅场效应管。

6、金属封装的绝缘栅双栅场效应管。

7、塑料封装的绝缘栅场效应管

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)