处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

编码技术缓解高清存储与视频传输问题

编码技术缓解高清存储与视频传输问题
来源:中安网 时间:2014-09-25

    众所周知,高清化、网络化、智能化是视频监控发展的趋势。当前整个安防行业的发展,无论是在行业项目如平安城市、交通、银行、公检法司系统等行业系统,还是在民用系统如社区、楼宇、家庭看护等,都逐步迈入了高清时代,并且向高分辨率持续升级。高清视频监控在向着高清化、网络化持续升级的同时,也面临着两个主要的问题:

    网络传输带宽问题

    目前高清网络摄像机可以提供100万、200万、500万甚至更高像素的视频图像,以1080P为例,在画面流畅、画质良好的情况下,码流一般为6~8Mbit左右,如果一个系统中有几百、上千个高清监控点,那么整个网络的数据流就会相当的庞大。在网络传输中可能同时有用作存储的视频流,有实时和回放查看的视频流,有第三方系统需要调用的视频流,这样势必会给网络交换设备、服务器等造成非常大的压力,甚至引发网络崩溃,从而影响整个网络的稳定性。因此,面对有限的网络带宽如何满足庞大的数据流传输以及合理规划视频流的走向,已经成为高清监控必须要解决的首要问题。

    海量数据存储问题

    高清视频的存储会给存储设备带来非常大的压力,除了高码流会消耗更大的存储空间外,对存储设备的稳定性、可靠性、安全性也提出了更高的要求,如果存储设备性能不足,将会影响视频数据的正常写入。

    有没有一种方案,既大幅降低码流,又保证高质量的图像画质呢?答案是采用更先进的视频编码技术H.265/HEVC。与H.264/AVC相比,H.265/HEVC的本领是可以在维持画质基本不变的前提下,让数据传输带宽缩减至H.264/AVC的一半。同时其还支持为7680×4320的分辨率,因此不管是以后的4K或者是更高级别的超高清视频,我们同样可以通过H.265/HEVC格式进行编码。

    H.265/HEVC的前世今生

    2003年前后,ITU-TVCEG(视频编码专家组)就启动了名为NGVC(Next-GenerationVideoCoding)的“探索”工程,其目的即在研究压缩性能超过H.264/AVC的“下一代视频编码”方案。但遗憾的是,H.264/AVC已经代表了当时水准的视频压缩技术,所以几经努力但收效甚微。

    2005年前后,基于H.264/AVC的各种改进方案被搜集起来,并组成了一个名为KTA(KeyTechnicalAreas)的编码器。KTA算是“下一代视频编码”方案的一个雏形,并在随后的几年时间内不断沉淀各种改良算法。2009年6月,在MPEG举行的call-for-evidence活动中,历经6年锤炼的KTA被证明:针对高分辨率的视频源,KTA能够将H.264/AVC的压缩性能提高约30%。

    2010年1月,被“30%提升”激励的委员们终于挺直腰杆宣布组建联合工作组,此次的名号是JCT-VC(JointCollaborativeTeamonVideoCoding),同时向全世界征集编码方案。这种仪式感极强的动作有个术语,称为CFP(CallforProposals)。同年4月,JCT-VC举行了次工作组会议,共27份编码方案参与了激烈的角逐。为了全面评估这些编码方案,JCT-VC共指定了5类测试视频源,涵盖了从WQVGA到720P/1080PHD直至UltraHD在内的各种图像分辨率以及各种典型的图像帧率和码率。另外,JCT-VC还将所有的测试序列分为两类:其一为RandomAccess,允许参与评估的编码方案使用长度为8的GOP进行图像排列,其典型场景是数字电视广播应用;另一为LowDelay,此时禁止图像编码顺序重排列,其典型场景是对时延有严格限制的实时会话业务应用。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。