处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

分析二极管单相桥式整流滤波电路

分析二极管单相桥式整流滤波电路
来源:网络整理 时间:2019-01-24

单相桥式整流器电路的工作原理:

电路中采用四个二极管,互相接成桥式结构。利用二极管的电流导向作用,在交流输入电压U2的正半周内,二极管D1、D3导通,D2、D4截止,在负载RL上得到上正下负的输出电压;在负半周内,正好相反,D1、D3截止,D2、D4导通,流过负载RL的电流方向与正半周一致。因此,利用变压器的一个副边绕组和四个二极管,使得在交流电源的正、负半周内,整流电路的负载上都有方向不变的脉动直流电压和电流。桥式整流的名称只是说明电路连接方法是桥式的接法,桥式整流二极管:大家常用的一般是由4只单个二极管封装在一起的元件,取名桥式整流二极管,整流桥或全桥二极管。

二极管单相桥式整流滤波电路讲解:

本节所学习的二极管单相桥式整流电路,是较为常见的一种全波整流电路,它由四个二极管结成电桥的形式,所以称为桥式整流电路。如下图所示,给出了单相桥式整流电路的三种画法。

鼠标点击下面的整流电路仿真演示课件(电源和K1、K2)直观的了解单相桥式整流滤波电路。

桥式整流电路原理

上图(a)所示,当变压器B次级电压u2为正半周时,即a端电压为正,b端电压为负,二极管V1、V3承受正向电压而导通,二极管V2、V4承受反向电压截止,电流通道为:a→V1→R2→V3→b完成回路,于是负载Rz上得到一组半波电压。当U2电压为负半周时,变压器次级的a端电位为负,b端电位为正,二极管V2、V4承受正向电压而导通,而V1、V3承受反向电压截止,电流通道为b→V2→Rz→V4→a完成回路,负载上又得到一个与上半周相同方向的半波电压。这样,在一个周期内,负载Rz上得到了两个半波。如下右图所示为单相桥式整流的电压电流波形图。

负载电压Uz的平均值为:Uz=0.9U2

单相桥式整流电压,电流波形图

桥式整流与全波整流的区别

桥式整流电路与前面的全波整流电路比较,在同样负载或同样输出电压、电流时,桥式电路的变压器不用中心抽头,利用率高,且副边电压可低一半;整流管中流过的电流相同,但每只二极管所承受的反向电压却低了一倍。只是桥式整流电路中要相对多使用两只二极管。

《分析二极管单相桥式整流滤波电路》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)