处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

借助CA技术 中国联通直面中国移动4G竞争

借助CA技术 中国联通直面中国移动4G竞争
来源: 第一财经日报 时间:2014-09-24
通过新技术,中国联通在与中国移动的4G竞争中或许还有翻盘机会。

近日,中国联通借助载波聚合(CA)技术成功实现了260Mbps的峰值下载速率,目前竞争对手TD-LTE网络峰值下载速率只在100Mbps左右。

去年底,工信部向三家运营商发布了TD-LTE4G牌照,并在今年6月底批准联通、电信实施TD-LTE、LTEFDD4G混合组网。中国移动目前凭借TD-LTE网络在4G竞争取得了绝对优势。

“中国移动虽然只有一个TD-LTE标准,但策略很明显,就是通过快速增加基站提高覆盖率。”独立电信分析师付亮昨日接受《财经日报》记者采访时表示,对于联通而言,发挥混合组网优势,需要在用户量上来后才能有更好体现。

爱立信中国首席市场官常刚告诉记者,在取得手机终端支持后,新的CA技术有望在明年投入商用。

所谓载波聚合,通俗来讲可以实现不同频段的网络整合,可以实现三倍于现网络的技术性能。据业内人士透露,目前各个主要厂商都在做CA技术演示,在TD-LTE单标准已经实现初步商业部署,不过跨4G标准的载波聚合技术尚未投入商用。

根据《财经日报》记者了解,中国联通、爱立信近日成功在商业测试设备上实现了TD-LTE、LTEFDD载波聚合,“通过现网软件升级,在条件成熟时快速实现TD-LTE和FDD-LTE的载波聚合和更深入的融合组网。”

根据中国移动发布的运营数据,其4G用户数已达到2956.8万户,比上月净增913.1万户。事实上,自联通、电信混合组网实验获批,开展事实上的FDD组网以来,中国移动进一步加大了4G发展力度,用户数增长逐月提升。

在付亮看来,从新增用户数占整体用户数比例来看,中移动4G已经进入发展的快车道。

目前,中国联通的4G发展现状依然不明朗。

根据中国联通公布的半年报,中国联通上半年新增的3G、4G基站数量为8.4万个。相比较的一个数据是,中国移动TD-LTE基站数量今年上半年已增至41万个。

“单拿TD-LTE,联通没法和中国竞争。它寄希望于用FDD做广域覆盖,在混合组网没有商用情况下是没办法和中国移动竞争的。”付亮说。


今年年初,中国联通内部人士公开了联通4G发展策略,即将3G、4G捆绑发展。事实上,中国联通的HSPA+(3G)网络速度已经提升到42Mbps,相较移动、电信都具有优势。

“中国联通将根据国家政策,加快部署TD-LTE网络;加快推动LTE/WCDMA/GSM多模终端产业的成熟;开展FDD/TDD融合组网的技术试验工作;开展LTE-A和5G技术研究工作。”中国联通技术部副总谈及4G发展策略时说。

凭借42Mbps的3G网络优势,联通目前并没有失去竞争力,不过终仍要通过融合组网业务与对手竞争,未来能否发挥融合组网的优势,要看用户数量。“如果使用量没有上来,网络比较空闲情况下,两种标准融合优势不一定能够显现出来。”付亮说。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。