处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法,你了解了吗?

金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法,你了解了吗?
来源:云汉芯城 时间:2018-11-15

电子元器件中电阻种类繁多,电阻分类方式也很多不同之处;今天我们重点分析是薄膜电阻器中的碳膜电阻和金属膜电阻的识别方法。碳膜电阻和金属膜电阻在电路当中是一种经常用到的电阻,其中碳膜电阻常见的电阻器之一,因为它的成本较低,生产流程工艺相对简单,薄膜电阻器一般的膜式生产工艺流程即:成膜→压帽→分档→刻槽→点焊→涂漆→初测→色环→复测→挑选→包装等一系列生产过程;那么薄膜电阻器中的碳膜电阻和金属膜电阻要如何识别和区分呢?

首先我们了解什么是碳膜电阻!

对于碳膜电阻器来说,它制造过程是利用碳沉淀在磁棒或者瓷管上面,在其表面结成一层碳膜结晶,通过调整碳膜的厚度以及用刻槽的方法改变碳膜电阻的程度,得到我们所需要的电阻阻值,并在表面涂上环氧树脂来加强密封。碳膜电阻在外观上做成色环电阻系列,即色环碳膜电阻;这类色环电阻的阻值范围为1Ω~10MΩ,额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W等,精度范围:±10%、±5%、±2% ,这种碳膜电阻体积普遍较大,通常在一些廉价电子产品经常用到,如熟悉的手机充电器,电脑电源、其他电子设备电路中。

其次了解什么是金属膜电阻

金属膜电阻器的生产过程是通过在陶瓷管架上用真空蒸发或者烧渗法形成一层金属膜,这层薄膜附着于白陶瓷表面,它是经过切割调试阻值,从而得到较为精密的金属膜电阻,这种金属膜电阻具有精度高、体积较小、稳定性好、成本较高的特点,通常我们把金属膜电阻应用于无线电子设备当中。金属膜电阻器也是一种军工级电阻,在军工产品上对精密度要求非常高,金属膜电阻优越性很多军工设备都可以见到它的身影。

金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法

识别方法一:根据电阻温度系数进行区分;

我们可以通过碳膜电阻具有负的温度系数特征来进行区分,金属膜电阻具有较小的正温度系数这样可以很好进行区分这两种电阻器;

识别方法二:根据电阻精度进行判断;

每种电阻制造工艺有所不同,电阻的精度也是不同,我们知道碳膜电阻是非常普通的电阻,它的精度一般不高,而金属膜电阻生产要求和成较高,电阻精度比碳膜电阻高很多,通过对电阻精度判断也是一种识别方法;

识别方法三:通过电阻颜色识别;我们常见的碳膜电阻由于精度不高和生产成本低的特征,所以它的外观多为土黄色或者粉红色,而金属膜电阻外观大多数是蓝色,通过颜色识别我们也可以清楚区分这两种电阻;

识别方法四:根据电阻涂漆进行区分电阻;碳膜电阻在表面都有一层黑色的保护漆,我们可以通过观看保护漆颜色区分,金属膜电阻通常用亮白色的保护膜。通过这两种电阻的保护涂漆我们也可以很好的进行去。

总结,金属膜电阻器和碳膜电阻器区分方法目前这几种都比较好判断方式,但随着电阻技术的进步和生产工艺更智能化,部分电阻识别方法还需要进行调整改进,根据电阻生产厂家进行比对以便更好的进行识别区分电阻。

《金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城是全国供应链创新与应用试点企业,中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)