处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电容、电感在振荡电路中的实现方式

电容、电感在振荡电路中的实现方式
来源:电子元件技术网 时间:2018-10-24

电容、电感的作用:电阻是对交直流电流有一定阻挡作用的元件,在电路里起到降压、分压和交联作用,电容是由两个互相绝缘的极板组成的容性元件,对直流起到绝缘作用,随着容抗的大小对交流起到不同数量的导通作用,主要用于隔直取交的电路,和旁路作用,电感是由不同圈数的线圈组成,对直流来说也是纯电阻,对交流来说它的感抗与频率有关,频率越高越难通过它,它们三个在一起,可组成各种振荡电路,正反馈负反馈等电路。

电感(inductance)是电子电路或装置的属性之一,指的是:当电流改变时,因电磁感应而产生抵抗电流改变的电动势EMF,电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。依据楞次定律,此磁通会借由感应出的电压(反电动势)而倾向于抵抗电流的改变。磁通改变量对电流改变量的比值称为自感,具有电感性的装置称为电感器,电感器通常是一线圈,可以聚集磁场。

振荡电路测量电容和电感的设计,测量原理为采用LC振荡器的振荡原理,LC振荡器选择L或是C参数为固定值。通过LC的组合,振荡器起振,当测量电容时电感固定,测量电感时电容固定。

输入切换电路使用双刀双掷继电器实现,主要负责电容和电感的输入切换,当连接上电容时系统通过继电器K2,连接单片机,K2的固定端直接连接单片机的引脚IO3和IO4,常开节点连接待测电容或电感的引脚两端,并且初始设置两个引脚一个为逻辑高电平5 V,一个为逻辑低电平0 V,当给K2通电,固定端和常闭端连接,由于IO3和IO4分别为5 V和0 V。电容对直流是开路,所以IO3和IO4电平维持原来的状态。若为电感,由于电感对直流相当于导线,那么5 V的IO会被0 V的拉低。两个IO都为0 V。由此得出没有短路在一起时,单片机判断为电容,从而选择测量电容的方法,此时通过单片机对IO1脚的设置把另一个双刀双掷开关K1,开关拨到上,上为与电容C2并联。而短路在一起时,单片机判断为电感,单片机选择测量电感的方法,此时通过单片机对IO1脚的设置把另一个双刀双掷开关K1开关拨到下,即与电感L并联。

振荡电路采用LC振荡电路,振荡的频率由L和C确定。振荡管采用9018,Rb1和Rb2为基极偏置,Rc为限流电阻,电容C1、C2和电感L构成正反馈选频网络,反馈信号取自电容C2两端。该电路也称为电容3点式振荡电路。输入信号和反馈信号同相。在测量过程中,当测量电感时,输入电路自动把待测电感Lx并联到L的两端。当测量电容时,输入电路自动把要测量的电容Cx并联到C1的两端。

分频电路采用74LS393数字分频芯片,分频端级联实现100分频,高频管9018的集电极输出振荡信号,之后把振荡器输出的信号100分频,频率将降到单片机测量的范围之内。

(素材来自网络,由云汉芯城小编编辑整理,如有问题请联系!)