处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

A12处理器订单让代工厂集体疯狂:7nm工艺看我的

A12处理器订单让代工厂集体疯狂:7nm工艺看我的
来源:雷锋网 时间:2016-08-23

上周,英特尔宣布与ARM达成了新的授权协议,英特尔工厂未来将生产ARM芯片。

此举意味着英特尔可以为研发2018年的iPhone芯片作准备了。供应链消息称,英特尔并不是可能参与苹果芯片供应竞标的厂商。当前全球芯片代工产业逐渐进入10nm制程时代时,其中iPhone的A11处理器采用了10nm工艺,由台积电制造。而GlobalFoundries则可能会选择跳过10nm制程周期,直接全力研发7nm工艺。众所周知,10nm几乎接触到了物理极限,10nm以下其半导体制造工艺越来越复杂,难度越来越高,甚至可能让摩尔定律失效。此工艺不仅需要微缩线宽,同时需要改变元件结构或是使用新的材料等。

10nm制程的生命周期不会像目前的16mm(台积电)和14nm(三星电子)这样长,下一波芯片工艺的“主要技术战场”是7nm。

在此之前,曾经有消息由于GlobalFoundries仍然需要获得三星的授权来生产处理器,GlobalFoundries为摆脱对三星的依赖,一直在秘密研发10nm制作工艺。报道还表示如果GlobalFoundries成功研发出10nm制程之后会加入苹果 A11 芯片的订单争夺战,不过从目前看来,GlobalFoundries已经放弃研发10nm制程工艺这一计划,转而以全力赴之于7nm芯片的研发,保证自己在未来不落后于其他厂商。

其实早在去年7月上旬,GlobalFoundries、IBM与以及三星两大厂商对外宣称,旗下枚7纳米制程工艺的芯片已开始测试,而台积电计划在2018年量产采用7nm的芯片。从中可以看出,多家厂商已紧锣密鼓地参与到这场角逐当中。

专业人士分析称,等到2018年7nm工艺也逐渐趋于成熟,这时候各厂商的7nm工艺水平将直接影响到他们能否拿到A12芯片的代工权。