处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

智能变电站究竟有哪些优势

智能变电站究竟有哪些优势
来源:非网 时间:2016-08-17

随着社会的快速智能化发展,变电站这一传统的重要场所也向着智能化方向发展,那智能电站与传统电站有哪些区别,优势又在哪里,我们一起看看文章是怎么说的吧!

电力是人们生活中必不可少的能源之一,我们用的手机、电视、电脑、电动汽车等等都需要充电或插电,人们熟知电力的产生有水力发电、火力发电、风力发电、太阳能发电、核电站等,虽然发电站形式多样,但是要想保证终端用户能用上可靠的电源,就需要对电进行长距离高效的传输。我们都知道平时家里用的都是220V的交流电,220V属于低压范畴,而电的远距离传输需要高压小电流,以减少传输中的能量损耗。所以必然需要高压与低压之间转换的场所,这就是我们说的变电站。

变电站的功能和作用就是将高压电和低压电进行相互转换,一来便于电力的远距离传输,二来保障人们的日常用电。为了安全可靠的保证变电站的正常工作,变电站中都有一整套完善的管理监测体系。我们说传统变电站与智能变电站的主要区别就是在于这一套管理监测体系。下面我们先来看一看传统电站的结构图:

从图中可以看出,传统电站的过程层与间隔层之间是通过点对点的方式进行连接的,举个例子,假如互感器要与RCS保护设备通讯,就需要从互感器接线到RCS保护设备;假如互感器要与RCS测控设备通讯,就需要从互感器接线到RCS测控设备。也就是说,一个设备要与任意一个设备通讯,都需要两个设备之间单独连线,可想而知每增加一个设备,需要拉的线就会很多很麻烦。我们再来看看智能电站。

对比传统站来看,智能站主要的区别在于过程层与间隔层之间不再用点对点的方式进行连接,而是采用光纤、以太网的形式进行总线连接。用总线连接的好处是布线方便,如果增加设备,只需要把设备挂在总线上就可以了,不需要重新拉很多的线。但是使用总线传输,就必须对传输的协议、设备的ID、作用、功能进行定义分类,行成通讯协议标准。目前智能电站中常用的通讯协议有IEC61850-9-1/9-2、IEC60044-7/8(FT3),传输中用到的标准包括SV、GOOSE、IRIG-B、IEE1588、SCL等。常见的智能站实物组成如下图所示:

智能站的通讯线路主要通过光纤实现,通讯方式是以总线形式运行通讯协议,因此在智能站的建设和维护中就无法用常规的电万用表等设备进行检测,必须有专用于智能站的检测维护仪器。这就需要智能变电站光数字测试仪,俗称“光万用表”。致远电子针对智能电网量身打造了DT6000系列智能变电站光数字测试仪,DT6000的应用如下图所示。

DT6000系列智能光数字测试仪基于IEC61850标准开发的,支持IEC60044-7/8、IEC61850-9-1/9-2、GOOSE、IEEE1588、IRIG-B全规约解析;集多种功能与一体,轻松完成间隔层、过程层的保护测控装置、合并单元、互感器和光功率测试;具备零序保护、距离保护、差动保护、同期装置专项测试和网络压力测试等高级功能。DT6000系列产品广泛适用于110kV及以上电压等级智能变电站的手持式测试仪器,可用于保护测控装置、智能终端、合并单元、互感器等设备的快捷测试。