暑假临近,各路学生党倾巢而出,户外随处都能遇到他们的身影。可是出门游玩一整天,一部手机的电量往往是不够的。目前市面上普遍的不可拆卸化电池又不能让人随身携带备用电源,而时刻不忘带上移动电源又略显麻烦。因此,帅科将为大家介绍几款配备了4100mAh起大容量电池的长续航智能手机,必定能让你的爱机轻松不掉电,玩足一整天。
1.OPPOR9 Plus
官方指导价:3299元
敢于家打出口号“充电五分钟,通话两小时”的智能手机厂商,OPPO R9 Plus在续航上确实证明了其在节能优化与控流传输上的野心和优势。虽然正面配备了75%高屏占比的6.0寸大屏,但是4100mAh的大容量电池配合自身的 Color OS 3.0优化让这块屏幕所占用的功耗很低。除此之外,据专业测试,经过20小时的轻度使用,OPPO R9 Plus的电量还剩余60%。经过全天候重度使用,OPPO R9 Plus的电量还剩余28%。可见,R9 Plus是有足够实力实现两天一充的,此外在VOOC闪充套装5V/4A的强大功率下,R9 Plus充电总耗时为89分钟。定制线材与定制充电头带来的闪充让OPPO R9 Plus把长续航、大电量这一特性发挥到了极致。
如果是旅游出行却不带移动电源的手机重度依赖者,一台轻薄靓丽的OPPO R9 Plus绝对是你可以时刻保持电量的不二之选。
2.三星Galaxy A9高配版
京东指导价:2999元
安卓手机大厂三星在Galaxy A9高配版上配备了5000mAh的大电池。据业内人士称,这枚升级后的5000mAh电池可以让A9高配版播放在音量和亮点的情况下,播放将近 22集《琅琊榜》,具体的视频播放续航时间大约在16.25小时左右。然而与华硕不同的是,三星在这块电池的优化和配套服务上做得更充分。A9高配版配合官方提供的手机标配充电器使用,可以实现高效的急速充电功能。密集处理多任务,短时间获取大电量,长续航加急速充电为A9高配版带来了工作生活两不误的体验。除此之外,三卡槽与4G全网通、4GB大运存与八核高效处理器,A9的体验也是丝滑流畅。
如果说需要一部刚刚好够用,能解决工作生活各类事务又不会轻易掉电的智能手机,基于价格方面,GALAXY A9高配版确实是刚刚够用的好选择。
3.红米3S 高配版
官方指导价:899元
电池容量虽与前辈红米3同为4100mAh,可是红米3S如今在续航技术上有了突破。红米3S的电池能量密度据称提升到了685Wh/L,而配套的 MIUI 8系统层面也对能耗的功率进行了优化。配备5V/2A规格的充电头可轻松实现快充。而搭载了八核的高通骁龙430处理器也是百元价位内鲜见的发烧配置,八核当中有4颗主频为1.1GHz的省电核芯,可以根据不同场景智能优化省电模式。大容量电池加上节能优化和快充技术,确实保证了日常的完美使用。
日常逛街出行,出门通话,红米3S的大容量电池与强大的MIUI 8节能优化都能给你带来相当舒适的体验,当手机电量低于50%时,“找充电器”、“找电源”再也不必成为强迫症用户的首要任务。
4.魅蓝note3 高配版
官方指导价:999元
与红米3S类似,魅蓝note3配备了4100mAh电池。而软件的优化同样会影响到续航,Flyme 5.1内置的手机管家拥有省电模式的选项,让用户可以实时查看手机上软件的耗电状况,对软件进行运行上的深化设置。致力于通过系统优化来控制电量消耗是魅族Flyme的特色,可是只支持5V2A的充电规格不得不说是个硬件上的遗憾。但是作为百元价位的智能机,魅蓝note3配备的2.5D弧形玻璃、支持 mBack功能的指纹识别按键在大容量电池的前提下显得性价比极高。
如果日常对影音娱乐、系统交互人性化有一定追求的消费用户,魅蓝note3能在带来出色体验的同时,让你享受长续航的欢乐。
5.华硕飞马5000
官方指导价:1799元
作为一家深耕电脑行业的数码厂商,华硕在智能手机方面的产品设计一直都不是那么让人印象深刻。而其去年下半年发布的电神5000手机首次配备了 5000mAh超大容量电池,强势的创新引起了业界和消费者的注意。因此,今年2月推出了同样配备5000mAh超大容量电池的飞马5000手机。这款飞马5000的电池已经超越目前行业内主流的4100mAh大容量,40分钟在线视频+耳机中等音量耗电5%,30分钟游戏耗电5%,中度用户至少能达到两天一充。
同时飞马5000支持反向充电,也就是说身边有人的手机没电了,你的手机还能给他们当移动电源。要是遇到哪个妹子的爱机没电了,说不定你的慷慨送电还能换来芳心暗许。与此同时,飞马5000手机搭配官方的5V/2A快速充电头,虽不支持快充,但实测完全充满至少需要3个小时,这样也避免了频繁充电的烦恼。除此之外,飞马5000基于Android 5.1的省事儿2.0 UI保留了原生安卓的风格,可以让你有比较舒适清爽的体验。
在国内各大厂商研究如何通过系统优化有效保持续航的时候,华硕直接从硬件着手,开发了这款飞马5000,既改良了初代电神的不足,又有效地保持了使用体验。如果对续航要求颇高的日常或中度用户,这款飞马5000绝对是您不错的选择。
当然,在外出行虽然怕电量不够,但不是什么精彩都只能在手机里才能看到。偶尔看看周围,呼吸一下新鲜的空气,也可以感受一下和好友一起玩耍的美好。这样想想,手机的续航也不一定那么重要了呢。 关注科客网官方微信kekebat,获取更多精彩资讯。