处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Computex到处都有Type-C身影,白搭不是盖的

Computex到处都有Type-C身影,白搭不是盖的
来源:新电子 时间:2016-06-02

各种USB Type-C终端产品大举攻占Computex展场,从笔记型电脑、监视器到集线器、转接器、随身碟等各种周边装置,都可看见Type-C的踪影。特别是一对多讯号转接器,厂商推出的款式之多、功能组合之复杂,令人眼花撩乱。预期2016年下半开始,具备Type-C介面的各种周边产品,将成为消费市场上吸睛的焦点。

Fresco总经理张劲帆表示,历经1年多时间酝酿,Type-C介面成为PC、手机的主流外部界面,基本上已经大势底定。在本届Computex展前,许多客户的应用产品就已经进入量产阶段,从单价较高的Type-C监视器、笔记型电脑、扩充座(Docking)到比较低价的随身碟、集线器或讯号转接器,几乎各种PC周边装置都有支援Type-C的产品机种可供选择。对于已经耕耘Type-C市场一段时间的Fresco来说,接下来将是收成的时刻。

以目前已量产的Type-C应用来看,集线器与讯号转接器是款式选择多的产品领域。由于目前电脑主机跟笔记型电脑上配备的Type-C埠数量多半有限,手机更只会有一个Type-C埠,因此埠数扩充可说是基本的需求。至于讯号转接方面,产品规格相当多元,例如Type-C转Display Port、VGA、HDMI、乙太网路等,各种常见连接埠的组合都有,消费者有任何讯号转接需求,都可以找到对应的产品满足。

另一方面,Type-C也确实开拓出新的应用市场。例如支援MHL或Display Port的智慧型手机,只要透过Type-C与扩充座连接,就能当作PC主机使用,要外接滑鼠、键盘、萤幕等也不成问题。不过,这方面还牵涉到手机软/硬体设计,因此并非每种智慧型手机都能支援这种应用模式。

Fresco技术长Bob McVay则认为,与其他USB标准家族相比,Type-C的普及速度已经是可圈可点。且随着Type-C PD标准持续演进,补足先前定义不够严谨之处,未来Type-C介面将会越来越好用,而且功能会更加多元。

目前Type-C PD 3.0标准草案中,已优先对电源供应器、缆线制定更周延的验证机制,确保使用者的人身及财物安全;但未来Type-C PD的验证机制还会进一步扩大到其他设备,使USB介面成为打造安全资讯环境的基础之一。

举例来说,美国有些政府机构或企业所使用的电脑,在连接USB周边设备时,必须先经过一套验证机制,只有被信任的周边硬体才能与电脑建立连线,以避免有问题的周边设备趁机取得敏感资料。Type-C PD将把相关机制予以标准化,除了有助于硬体验证的普及外,也能让终端产品制造商更容易实作出支援相关机制的产品,进一步保障使用者资讯安全。

McVay表示,USB Type-C还是一个持续进化中的产业标准,未来还会不断补强跟增加新的应用功能。因此,Type-C介面的发展前景,依然值得期待。