处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

iPhone更快充电要靠大功率充电器?这是误区!

iPhone更快充电要靠大功率充电器?这是误区!
来源:腾讯数码 时间:2016-03-11

iPhone用户或许都知道,使用大功率充电器可以提高设备的充电速度,但这相比使用原装充电器存在多大的提升呢?本文就将通过测试进行探究。

本次使用所用设备为一部iPhone 6s,等待电量耗尽之后,测试者会使用不同的充电器对其进行充电,包括苹果原装充电器、iPad充电器、MacBook Air的USB接口、三星移动电源和Anker的第三方充电器。


从结果来看,充电器功率的不同对充电时间的确会产生影响,但提升也不过只有15分钟而已。考虑到部分测试充电器的输出功率,这点提升(10%左右)实在不够明显。

那么为什么会出现这种情况呢?

由于iPad充电器的功率是iPhone原装充电器的一倍,因此有人认为iPhone使用iPad充电器的充电速度也会加快一倍。但是,实际情况要比这复杂得多。智能手机只会在自己能够承受的安全范围内获取电源,如果你的手机只能获取5W的输入电量,那么充电器输出功率再高也没有用。

此外,智能手机的充电速度并不是保持不变的。就iPhone而言,它在电量达到80%之后便会放缓充电速度,以延长电池寿命。

总而言之,使用其他充电器来给iPhone充电完全没有问题,只要它能从USB接口提供电源就行。但你还是别指望它们能够大幅提高充电速度了,不管它们的功率有多大。