富士通电子元器件(上海)有限公司近日宣布,将携其FRAM铁电随机存储器等自有产品线,以及代理产品线参加在中国上海举行的“第十五届慕尼黑上海电子展”(Electronica China 2016)。本次展会将于2016年3月15日至17日在上海新国际博览中心拉开帷幕。
在本次展会上,富士通将重点展示其具有传统优势的FRAM铁电随机存储器全系列产品,车用高性能图形处理芯片MB86R24“Triton- C”及Triton全虚拟仪表开发套件等以及其代理的Socionext、Transphorm、Shindengen和Rubycon等公司的丰富产品线。届时,阵容强大的工程师团队将进行现场演示,并解答观众的各种问题。欢迎参观富士通位于E2馆2318号展位。富士通展出部分的产品如下:
独具优势的高可靠性存储方案FRAM
与传统存储器比较,富士通FRAM具有高速读写(EEPROM的40,000倍)、高读写耐久性(EEPROM的1,000,000倍)和低功耗(EEPROM的1/1,000)等方面的优势。高速读写确可保实时存储,帮助系统设计者解决实时存储数据突然断电数据丢失的问题;高耐久性可以实现频繁记录操作历史和系统状态;低功耗主要读写操作功耗低。这些优势使得FRAM越来越多地被需要高可靠性的应用领域所采用,比如计量仪表(三相电表以及水表、气表等)、电力自动化、医疗器械及医疗电子标签、汽车后装设备、POS机/金融ATM机等等。此外,FRAM不仅可以作为单独的元器件,而且还通过带有 FRAM的RFID IC进入到医疗领域。例如,RFID标签可用于控制和鉴定医疗设备、产品和药物。一些RFID标签制造商和系统制造商已经把带有FRAM的RFID标签在医疗领域实现商用,在医疗设备和生物药品上得到使用。在该领域,富士通FRAM更是品质保证的象征。富士通在FRAM领域耕耘超过15年,自1999年开始量产,控制着FRAM的整体开发和量产及组装程序,加上多年的经验,能始终保证FRAM产品的高质量和稳定供应。在本次展会上富士通将介绍FRAM全系列产品和FRAM RFID产品线。
赢得客户青睐的汽车电子应用
代理产线之一的索喜科技的车用高性能图形处理芯片MB86R24“Triton-C”采用ARM双核Cortex A9 CPU,专门为车载仪表设计的独立2D引擎(Iris)和3D引擎(Open GL),支持3路显示输出,分辨率达到1920*720,内部支持6路视频捕捉,采用eSOL操作系统,完整的软硬件开发平台可以缩短开发周期。在本次展会上富士通将展示以Triton-C芯片开发的Triton全虚拟仪表开发套件。
富士通展示的另一款汽车电子应用是新电元(Shindengen)TW-78S DC/DC车载用转换器。通过高效率化与铜基板模块,该转换器对输出容量实现了超群的小型化,以及与以前封装同等成本的模块化。它采用可定制自产半导体,通过耐压FET(例如420V、550V等)、防噪声芯片达到设计。由于运用了高散热性模块与磁性偏压技术,具有电流转换功能,能够应对超出额定电流时瞬间超负荷。利用防止逆流回路,即使在输入低电压时或轻负载时,也可继续同步整流作用。该转换器已在Accord HEV上实现了量产。
节能减排的利器氮化镓器件
富士通代理的Transphorm是一家设计、生产氮化镓(GaN)功率转换器和模块的领导厂商,其产品应用于电源、功率适配器、马达驱动器、太阳能转换器以及电动车辆等领域。Transphorm符合JEDEC的制程与富士通的基础技术进行整合后,使用富士通福岛会津工厂的6寸CMOS制程生产,为硅芯片制造提供多项关键功能的提升,保证了GaN电源器件解决方案产品线进入可靠的量产环节。Transphorm的GaN HEMT器件采用独有结构,除了拥有比MOSFET更快的开关性能外,还因为工作频率的提高,降低了其电容和电阻的尺寸。更重要的是,在此提高频率的同时,效率并不会受到影响。无论是正向导通的栅极电荷还是Qrr,Transphorm的GaN HEMT较其他产品都有明显的优势。得益于其优越的性能,Transphorm的GaN HEMT成为全球首款也是获得JEDEC认证的600 V GaN器件。
用途广泛的无源元件
富士通还将展示其代理的各种无源元件,如:Relay-继电器产品,其特点为小型,精密,高可靠性,广泛用于车载控制,工业控制,绿色能源,以及通信行业;还有品种繁多、用途广泛的Rubycon铝质电解电容等。应用行业包括医疗器械、闪光灯、电子节能灯、电子整流器、电能表、通讯产品、开关电源、家用电器、光伏电源等。与同类名牌产品相比,Rubycon产品具有低阻抗、高纹波、长寿命等特点,特别适用于可靠性、稳定性方面都要求较高的电子线路。