处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

显示器还能有啥创新?三星:看我小底座有大文章

显示器还能有啥创新?三星:看我小底座有大文章
来源:中关村在线 时间:2016-03-07

如何给显示器搭配新功能?这是很多厂商都在考虑的问题,除了在电竞以及爱眼上想办法,其实还有很多闲新鲜的尝试。比如给显示器搭配一个负离子发生器,这样就可以制造有益身体健康的空气。近三星尝试了新的办法,那就是给显示器的底座搭配一个无线充电的配件,从而可以搭配三星支持无线充电的手机使用,这个尝试笔者认为还是值得肯定的。

底座新配件 谈显示器搭载无线充电技术


无线充电其实一直都是热门的话题,如今无线充电走入了实用的阶段,但是目前来看还不是很普及。显示器搭配这个功能,可以很大程度推广无线充电技术的普及。这样的显示器底座不仅仅是一个用来支撑屏幕的单一硬件,其还拥有了新的功能,将手机随手放在显示器的底座上不仅非常的便捷,其实也非常的节约空间。无线充电技术让用户拥有了充电的新模式,不用再面对到处是线缆的桌面了。


Qi无线充电是一个标准 目前已经有支持这种技术的移动电源

这次三星支持的无线充电技术采用的是Qi的规范。Qi是全球首个推动无线充电技术的标准化组织--无线充电联盟(Wireless无线充电示例Power Consortium,简称WPC)推出的“无线充电”标准,具备便捷性和通用性两大特征。首先,不同品牌的产品,只要有一个Qi的标识,都可以用Qi无线充电器充电。其次,它攻克了无线充电“通用性”的技术瓶颈,在不久的将来,手机、相机、电脑等产品都可以用Qi无线充电器充电,为无线充电的大规模应用提供可能。

因此三星的这个底座,不仅仅可以给自己的产品充电,以后随着支持Qi无线充电技术的手机越来越多,三星的底座会拥有更多的支持产品。我们知道显示器是一个长久使用的产品。五六年的使用周期很常见,三四年后可能支持无线充电的手机非常的多。因此显示器搭配前卫的无线充电功能,其实是有一定的意义的,也许会成为用户习以为常的功能。


三星推出的无线充电显示器

不过从目前的市场情况来看,其他的显示器厂商是否跟进这个技术还难以确认。毕竟很多显示器厂商是单一的品牌,并没有自己的手机产品线,因此跟进的积极性就不会特别的高。毕竟搭配这个配件之后,显示器的之整体价格会高不少,这样会影响自己的销量。因此这个功能的普及,还需要一定的市场培养,只有无线手机真正的多起来之后,显示器厂商才会跟进。


Qi标准让底座不再是装饰

全文总结:

不过三这次的尝试还是值得鼓励的。毕竟无线充电底座其实有实际的意义的。而购买三星无线充电手机的用户,在购买显示器的时候,也是可以被这种新功能所吸引。在实际使用的时候,也会被其他用户所认可,相信未来随着这种产品的增加,无线充电的曝光也是会增加不少。笔者认为显示器的创新,就是需要尝试不同的技术,结合更多的功能,这样能让显示器更有竞争力。