处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

AMD:医疗和工厂商用GPU,才大有搞头

AMD:医疗和工厂商用GPU,才大有搞头
来源:ithome 时间:2016-02-01

AMD未来将更专注开发先进GPU绘图晶片技术,让VR或AR能运用在医疗辅助和工厂监控等更多应用领域。

AMD全球副总裁暨企业解决方案部门总经理Scott Aylor近日来台时除了揭露64位元ARM处理器的运用情况,也透露未来将更专注开发先进GPU绘图晶片技术,让VR或AR不只运用在游戏也能运用在医疗辅助和工厂监控等更多应用领域。



日前,AMD正式发布首款针对企业级伺服器打造的多核心64位元ARM处理器,也让以ARM为首的伺服器阵营和x86主流伺服器竞争正式摊在阳光下。 AMD全球副总裁暨企业解决方案部门总经理Scott Aylor来台时也揭露了这款64位元ARM处理器的运用情况,不过并未透露后续将在哪几家主流伺服器产品使用这款多核心ARM处理器。

Scott Aylor表示,AMD之所以会加入ARM阵营,主要用意在于提供企业x86架构以外另一种伺服器新选项,来让企业可以依照自身需求来选择合适的伺服器方案,来部署在新的IT架构环境上,例如导入NFV或软体定义式储存(SDS)等。若以新发布的64位ARM处理器Opteron A1100系列来说,除了具备有低功耗特性外,也拥有多8核心和支援128GB记忆体,更可配置多达14个SATA级硬碟,此外也具有多达2个 10GbE乙太网路连接埠,这些特性可用于提高企业在伺服器部署的储存密度,并也增加企业连接网路的弹性。

目前AMD这款64位元ARM处理器,除了已在SoftIron上市的Overdrive3000开发者系统采用外,亦提供台湾厂商瑞祺电通(CASwell)做为打造NFV产品的新应用。Scott Aylor也表示,一些主流伺服器厂商也都对于新推出的64位元ARM处理器感兴趣,不过他并未透露,未来几个月内将优先在哪几家厂牌的伺服器产品上采用。

除了伺服器市场之外,Scott Aylor也十分看好接下来的VR和AR应用市场。他表示,未来AMD部分GPU业务也将开始朝向VR或AR技术应用来开发,他也透露现存市面上的VR装置,大多采用都是AMD的GPU,因为他说,这类应用需具备有极度低迟延能力的GPU处理器,才能确保在使用者移动时,仍可维持影像画面流畅不受到影响。

而在AR应用上,他表示,目前包括现有的GPU嵌入式R系列、G系列都有能力支援AR应用,未来也将更专注开发先进GPU绘图晶片技术,让VR或AR不只是运用在游戏,也能运用在医疗辅助及工厂监控等更多行业应用领域。