处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

当电子纺织迈向标准化,以后买衣服就像买手机?

当电子纺织迈向标准化,以后买衣服就像买手机?
来源:eettaiwan 时间:2016-01-22

根据市场研究公司IDTechEx的智慧服装和电子纺织(e-textile;整合电气或电子活性纤维)调查报告显示,2015年纯电子纺织市场估计价值约1亿美元,预计在未来十年内将持续成长达到超过30亿美元的市场规模。

截至目前为止,对于电子纺织的大部份关注重点都围绕在“运动与健身”领域的产品,特别是“智慧衬衫”或其他的穿着形式。但根据IDTechEx在《2016-2026电子纺织品》(E-Textiles 2016-2026)的分析,在军事、医疗与健康或工作制服等应用市场也开始明显出现较多的活动。

IDTechEx技术分析师兼该报告的作者James Hayward表示,今年将是电子纺织的性能、耐洗程度以及伸缩性实现标准化的一年。

“今年将会出现一波推动标准化进展的强大动力,”James Hayward评论道,尽管多家感测器模组制造商均已展示原型,宣传基于其硬体的穿戴式健身追踪解决方案,但至今却尚未真的出现相关的插件或连接器解决方案,主要的挑战仍然是电子纺织的多样化及其耐用性,业界需要兼具性能与可靠性的实际标准,才有利于整个服装产业开始致力于整合新的产品组合。

据Hayward表示,设计新的插件及其封装感测器模组并不存在什么问题,如今新的电子供应商正等待其电子纺织合作夥伴找到他们想要的标准,共同促进整个服装产业的广泛接受。

尽管一些大型厂商已经成功地生产几十万套整合电子纺织与电路的运动服装,但这样的量要满足服装产业在采用新纺织技术时的需求还有一大段距离。

在健身与运动服装领域,穿戴式装置仍然被认为是一种利基市场,为了要能获得更广泛的接受,他们不只必须被视为十分有帮助而且时尚,还得无缝整合于纺织品与服装中。不过,这也让耐洗程度与耐用性成为一大问题。

除了采用和制造电子纺织品,服装产业的讨论着重于电子纺织品的洗涤标签,以及应该采用哪一种标准以避免混淆消费者。例如,以90℃的温度下可洗50次够不够?或者,他们应该改以宣传在30℃时可洗涤更多次呢?

不过,Hayward强调,诸如Adidas、UnderArmour与Nike等在此供应链中的其他等许多较大服装品牌,对于电子纺织的接受度具有较大的影响。而像DuPont、Nagase/EMS、Hitachi Chemical等材料公司,如今均为服装提供了专用的电子材料。

还有像Flex与Jabil电子制造服务业者则斥重资投入这一领域,Jabil甚至在去年收购了一家市场上主要的整合业者Clothing+。

电子纺织也吸引了一波来自亚洲国家的兴趣,包括印度、斯里兰卡、台湾和中国的多家纺织巨擘如今正挟其更大的野心与雄厚财力进军这一市场。这一价值链正逐步形成,各种不同产品的大量生产很快地也将实现。

尽管着重于“智慧衬衫”生物辨识的产品的方向是不可否认的,但其应用也广泛地包括追踪特殊生理条件(除了心脏与呼吸速率以外)、引进加热器、触觉或其他用于康复与舒缓的致动器、资料与电力线的化、整合服装的照明或其他视觉特性以及家用纺织品等。


电子纺织品业者所使用的各种材料类型比重

IDTechEx的研究报告调查了超家80家供应商与制造商。该报告由下而上地详细描述整个电子纺织生态系统, 包括材料选择与供应商。此外,该报告还列出市场主要的厂商以及所有主要的技术选择,包括:动作、触控、压力与电子感测器、加热/冷却、照明、通讯与连拥器。


2016-2026年电子纺织主要应用市场的CAGR预估

该报告还提到几项目前仍在研究中的新技术案例,这些技术预计将在未来几年趋于成熟,包括电子纤维(e-fibres;即RFID、感测等);诸如石墨烯、碳奈米管等新材料;能量采集技术,包括太阳光电、压电与摩擦电选项;电池与超级电容的能量储存,甚至是逻辑与记忆体等。