处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

美信被德州仪器、ADI放弃,中国买家来接盘?

美信被德州仪器、ADI放弃,中国买家来接盘?
来源:EEFOCUS 时间:2016-01-11

ADI和德州仪器(TI)已经放弃收购美信集成的计划,后者的市场容量约为930万美元。一份来自彭博社的报道援引一位知情人士的说法,对美信而言,上面两家公司都没有给出一个合适的收购要约。


美信看起来不是一定要被收购不可。但如果能在其当前市值基础上实现很大的溢价,它对收购仍持开放态度。美信会继续和投行高盛协作寻求更好的机会,同时它也 在寻找收购一些相对较小的芯片公司的机会。据报道,美信很快将收到来自中国买家的收购要约。但考虑到美信公司的体量,这种交易成功的几率很小。

 


德州仪器从去年开始曾就收购美信进行磋商,借此扩展其业务范围并获得显著的成本协同效应,从而有效提升利润率。考虑到两家公司都从事模拟芯片的开发,这点本来是行得通的。然而,谈判后破裂,因为两家无法就价格达成一致。


除美信外,德州仪器也曾想收购飞思卡尔,但后飞思卡尔被恩智浦以117亿美元的价格收购。


自去年以来,整个半导体产业正见证着一次整合浪潮,原因在于厂商们面临利润压力。价格的商业化让那些小的芯片制造商越来越难以生存因为他们不具备降低利润 率的杠杆。ADI公司上周五收盘时股价下跌0.9%为49.98美元,德州仪器股价下跌2.6%为50.36美元,而美信股价下跌5.6%收于32.23 美元。