处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI医疗电子:全方位创新,紧随技术发展

ADI医疗电子:全方位创新,紧随技术发展
来源:EEWORLD 时间:2014-09-17

    也许你知道ADI是医疗领域主要芯片供应商,但你也许并不知道,ADI在医疗保健市场的覆盖程度到底有多强大。从医疗影像(CT、超声、X光等)到体征信号检测(监护仪、心电图、血氧、心率等),从医疗仪表(生化分析仪、注射泵、内窥镜等)到消费/移动医疗(血糖、运动检测、便携诊疗设备等),ADI都有关键技术的解决方案。

推出全新电流数字转换器

    ADI日前推出了一款全新的256通道、24位电流数字转换器模块——ADAS1131,专为高级CT系统所设计的产品,虽然这是一个非常窄众的市场,但ADI亚太区医疗行业市场经理王胜专程详细解读了这一产品,旨在通过这一产品,阐述ADI对于医疗设备市场的理解,也就是半导体芯片公司要如何开发医疗电子用芯片,以满足市场所追求的高性能、低功耗、低成本和小尺寸的特点。

    以CT机为例,由于射线对人体是有害的,这就要求采集速度越快越好,能量越小越好,每次采集的数据越多越好。对于模拟前端来说,更低的噪声和功耗显然可以让发射端使用更低的发射器。

    除了低剂量要求之外,多层数、缩短上市时间、降低系统成本等多方面都是医疗CT市场的需求,而ADI提供的价值则包括了提供更高集成度、更小尺寸、更低功耗、系统级解决方案的产品。

    ADAS1131采用的是SIP封装,内部模块包括积分器,ADC和数字处理三部分,此外还集成了电源和去耦电容,这可以有效降低系统体积及功耗,相应地产品的噪声也可以更低。

    王胜特别强调了ADAS1131相比上一代ADAS1128,管球间距要大一些,这是因为在医疗高速PCB布线中,埋孔会令整个系统成本大幅增加,因此从整个系统角度考虑的话,适当大些的封装可以换来整体成本的降低。

    ADAS1131还有一大特点,是业界支持同步采样的,可以令CT采集没有死区时间,确保了采集数据的准确性。

推出便携血氧/脉搏测量模块

    除了传统设备领域,随着消费便携市场的火热,ADI再次把目光投向了这里。

    王胜表示,以前消费电子设备商更多地看价格,而现在,随着人们消费观念的改变,可穿戴设备越来越强调低功耗,这也是为什么ADI的运动传感器虽然贵,但由于功耗控制是市场上好的,所以近出货量急剧增长的重要原因。

    除了传统的运动传感器领域,王胜透露了ADI目前正在开发便携式光学血氧含量测量模块,和iwatch下面的四个LED测试模块基本相同,目前的模块包括红光绿光或红光红外两种方式(ADPD142RG/ADPD142RI)。

   

    目前大多数数据采集仍然使用电信号的方法,但如果是胸带会不舒适,而腕带则需要双手共同操作,和健身器械上测量原理类似,但这两种显然都不适合移动应用。

    光采集模式虽然优点众多,但此前却没有普及,王胜表示,原因有以下几点,首先以前光信号的测量准确度很低,虽然目前医院用监护设备早已采用透光式传感器方案,但手指测量和手腕测量的方法不同,准确率也完全不同,手腕由于测试采用反射式测量,即通过LED照射到皮肤上形成的反射判断血管的运动,因此在运动过程中的水平垂直位移和对血管的压迫,都会令结果不准确,因此要有相应的补偿算法。而ADI的模块提供了环境光补偿,对于运动补偿,还需要用户自行设计。

    第二个关键问题是功耗,如果想要LED功耗降低,必须把峰值降下来,同时也要求闪烁时间短。这就要求接收端光电二极管的结电容低,反应更加灵敏,才可以让信号快速通过。

    第三点则是设计复杂度的问题,LED、光电二极管的一致性要求,PCB布板小型化要求等,ADI提供的模块则可避免复杂的设计流程,客户只需重点关注心率采集即可,同时该模块亦支持客户自行开发的LED灯。

    王胜表示尽管这是ADI推出的首款光电式便携血氧/脉搏测量用芯片,但由于切实解决了医疗便携市场的问题,因此目前虽未正式问世,但已受到众厂商的青睐。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。