处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特对物联网爱到死心塌地,x86还能否被宠幸?

英特对物联网爱到死心塌地,x86还能否被宠幸?
来源:技术在线 时间:2015-12-03

美国英特尔明确了IoT战略,对该业务越来越重视。英特尔在2015年11月17日于东京举行的“Intel IoT Asia 2015”上介绍了IoT战略等。

虽然英特尔已于2013年10月宣布全面致力于物联网(IoT),但明确这一战略却是在2014年12月发布物联网通用平台“Intel IoT Platform”时(参阅本站报道)。总之,接近应用的部分将委托给合作伙伴等,英特尔基本不直接涉足。而英特尔将提供的是平台中包含的硬件(MPU等 处理器IC)及软件。在发布物联网战略时,英特尔还公布了具体的产品——网关装置“Intel IoT Gateway”。

2015年11月2日,英特尔发布了“Intel IoT Platform”的第二批产品。英特尔日本公司的佐藤有纪子(英特尔日本区销售公司IoT合作伙伴销售支持负责人)在Intel IoT Asia 2015上重新介绍了英特尔的IoT战略和方针。据佐藤有纪子介绍,战略和方针的核心内容有以下三点(图1)。
 

图1:IoT业务的三大方针 英特尔的幻灯片。

 


图2:IoT的四大要素 英特尔的幻灯片。

,向目标工业领域提供合适的解决方案。英特尔将IoT业务本部分成“零售”、“运输”、“制造/工业/能源”、“智能结构/建筑”等,开展IoT业 务。第二,提供IoT通用平台“Intel IoT Platform”。第三,并非英特尔单独提供,而是跟伙伴企业一起提供解决方案。

另外,关于Intel IoT Platform,佐藤有纪子强调英特尔将面向构成IoT的所有要素提供半导体产品(MPU等处理器IC)和软件(图2)。IoT的要素有4个,分别是设备(机器)、网关、网络、数据中心或云服务。

放弃兼容x86,降低耗电量

 

图3:“Intel Quark D1000”的性能参数和功能结构示意图 英特尔的数据。

具体公布的半导体产品是作为Intel IoT Platform的第二批重点产品发布的处理器IC“Quark”的新产品。Quark是以降低设备(机器)和网关的耗电量为卖点的产品,此次公布的是第 二批。第二批有三款产品,低端的“Intel Quark D1000”的CPU内核放弃兼容x86,降低了耗电量。32/33MHz的基准时钟工作时的热设计功耗为25mW。配备了非常精细的耗电量管理功能,在 低工作频率1MHz下,TDP只有1.6mW。内部总线为AMBA AHB和AMBA APB,仅从结构示意图甚至看不出是英特尔的处理器(图3)。

另外,在第二批的三款产品中,高端的“Intel Quark SE”的CPU内核兼容Intel Pentium x86(x87FPU除外),但传感器子系统采用的是ARCv2指令集的32位DSP内核。ARCv2指令集是美国新思科技开发的。新思科技作为安装了 ARCv2指令集的CPU内核,开发出了“ARC EM系列”。该CPU内核的卖点是耗电量低。

Quark的批产品于2013年9月发布(参阅本站报道),虽然宣传中称在兼容x86处理器IC中耗电量小,但市场上的评价是“耗电量比(ARM内核)大”。此次,不再追求兼容x86,可见英特尔对降低耗电量的重视程度。

另外,英特尔在服务器及存储器使用的处理器IC“Xeon”上也有所行动。继第二批Quark的3款产品之后,英特尔于2015年11月9日发布了用于 IoT网络平台等的“Intel Xeon Processor D-1500系列”。Xeon D的卖点是比服务器和存储器等使用的现有Xeon E耗电量性低、电力性能高。

风河推出两款免费OS

在软件方面也有动作。比如,英特尔的子公司——美国风河系统于2015年11月3日发布了3款软件。分别是“Wind River Helix Cloud”、“Wind River Rocket”和“Wind River Pulsar Linux”(图4)。Wind River Helix Cloud是IoT用的综合云环境,由三款SaaS产品构成。

其余两款产品都是免费的OS,配备有直接连接Wind River Helix Cloud的功能。Wind River Rocket是占用空间小的商用品质的实时OS(RTOS),适用于传感器中枢、可穿戴设备、构成IoT边缘的设备(机器)。Wind River Pulsar Linux是以Wind River Linux发行版为基础、占用空间小的商用品质的二进制Linux OS。适用于32位MCU及64位MPU等广泛的处理器IC。