处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Silicon Labs收购ZigBee模组供应商Telegesis

Silicon Labs收购ZigBee模组供应商Telegesis
来源: 时间:2015-11-25

Silicon Labs宣布收购无线网状网路模组的供应商Telegesis;该公司位于英国伦敦的Telegesis成立于1998年,是一家私人控股公司,其应 用Silicon Labs在市场的ZigBee技术,奠定了在智慧能源市场强劲发展的地位,并成为ZigBee的专家,为许多世界顶级的智慧电表制造商提供 ZigBee模组的解决方案。

 

此一战略性收购加速了Silicon Labs在ZigBee和Thread-ready模组的蓝图,增强了支援客户所需要的综合网状网路解决方案,包括好的802.15.4软体堆叠和开发 工具所支援的无线系统单晶片(SoC)元件以及随插即用的模组。Telegesis模组整合了天线并提供预认证的射频设计,降低认证成本,合规要求和上市 时间。客户随后可以从模组迁移到具成本效益的SoC设计,减少系统的更新设计,并且可完全使用现有的软体。

Telegesis完全使用Silicon Labs的ZigBee技术于模组产品上,部署在智慧电表、智慧能源应用、USB配接器和闸道器等。其他目标应用包括家庭自动化,连接照明,安全产品和工 业自动化。该模组配备了Silicon Labs严格测试、现场验证的EmberZNet PRO ZigBee协议堆叠,提高了ZigBee协议堆叠的可靠性,目前部署在此的连结产品已经高于其他任何ZigBee PRO协议堆叠产品。Telegesis也帮助开发人员简化基于ZigBee技术的应用,提供全面的开发和评估套件。

Telegesis在ZigBee模组的市场领导地位,使得具11年经验的Silicon Labs在基于标准网状网路解决方案从开发,认证到销售上都能够获得综效。而作为战略合作夥伴,两家公司不但可分享802.15.4网状网路技术,并且包括认证过程。

Silicon Labs是于2015年11月20日以约2,000万美元现金价格完成Telegesis的收购。在2015年度剩余的第四季加上2016年会计年度,收 购Telegesis可望增加的收入贡献约800到1,000万美元。Silicon Labs预估,在非美国通用的会计准则基础上,此一收购有助于微幅提升公司每股价值,其中包括约20位 Telegesis员工的加入。