处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

还说充电没问题?iPhone 6s再曝充电故障

还说充电没问题?iPhone 6s再曝充电故障
来源:环球网 时间:2015-11-24

继iPhone 6s被曝芯片门和相机卡顿等问题以来,此次又有苹果用户反映称,iPhone 6s出现了夜间充电自动重启的问题。

 

早起发现Touch ID不可使用

据新闻网威锋网报道称,有用户称,早晨起床想解锁手机却发现Touch ID不可用,随后便出现“重启后需重新输入密码”的提醒,于是他便推测手机在夜间自动重启过。但由于没有看到手机自动重启的实际情景,所以具体情况还未明了。

 

据悉,随着国内外陆陆续续有不少用户都向苹果官方客服反映了这一情况以后,发现iPhone 6s夜间自动重启似乎已成既定事实。那么,到底其夜间自动重启都出现在哪些情况下呢?目前总结情况如下:

 

1.开启飞行模式,断开Wi-Fi连接便自动重启

 

2.关闭Wi-Fi连接和4G蜂窝网络后便自动重启

 

3.iOS 9.0.2越狱以后,在夜间充电时便自动重启

 

据悉,有用户表示,iPhone 6s在白天也出现了突然自动重启的现象。

 

那造成iPhone 6s自动重启的原因是什么呢?威锋网总结了一下几种可能性:

 

1.iOS系统版本问题:除iPhone 6s/6s Plus以外,iPhone 5s和iPad Air2也出现了同样的问题。另外,iOS 9.1 之前的系统版本均未出现自动重启的问题,但是,iOS 9.1本身也出现过夜间自动重启的现象,所以问题出在iOS系统版本的可能性不大。

 

2.越狱以后安装插件的问题:有越狱用户表示,安装了控制中心插件CCStettings以后就会出现自动重启的现象,卸载以后这一问题便可得到解决。

 

3.硬件问题:可能性存在,但是并没有什么有力证据表明是硬件造成了手机自动重启的问题出现。

 

自动重启或系多种原因造成

通过苹果官方客服总结称,此次自动重启的问题多出现在越狱用户的手机上。但笔者本人的手机并没有越狱,自从系统升级至iOS 9以后,有一次手机电量用尽后就出现了自动重启的现象。所以,笔者认为,很有可能是多种复杂原因造成的手机自动重启。

 

事已至此,让我们共同期待苹果公司给出的官方答复吧。