处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

小明激光微投突破LED微投亮度瓶颈

小明激光微投突破LED微投亮度瓶颈
来源:EEFOCUS 时间:2015-11-10

美通社--国内家用投影市场一直有一群爱好“娱乐投影”的特殊人群:他们想选购专业家庭影院产品,又觉得价格过于昂贵,但却非常喜欢玩投影 ,一般以年轻人居多 。这个市场的规模在2009年已经达到20万的级别,2014年已经达到80万级别。 目前填充这一市场的主要为LED微型投影,而新兴品牌小明激光微投的出现意在打破这一局面。

 

微投市场前景被看好
实际上,目前LED微型投影填充的市场就是“娱乐投影”。LED微型投影机目前主流价位在1800元到4000元,720p高清分辨率,主流亮度300流 明左右,体积较小。随着诸多国产品牌加入,LED微型投影机市场也有了新的改变。一方面在狂轰滥炸的宣传,让更多的消费者知道了LED微型投影机产品,促 进了市场发展及成长。据相关机构数据报告显示,2014年LED小型投影机市场量约80万 - 100万台。随著LED亮度增加,LED投影机的比例将逐年攀升。

 

市场竞争激烈,产品参数虚标成风
另一方面,由于竞争者众多,国产品牌更多的是将重心放在了价格上,以低价格博得眼球,吸引消费者购买。同时,为了能够更具诱惑力,夸大产品的性能,亮度虚 标严重,实际300流明亮度的机器,在宣传彩页上能标称高达2000流明左右的亮度。在淘宝上做的产品介绍中,效果图更是PS严重,与实际画面效果相差甚 远,就是为了刺激消费者看到就想买的欲望,而这样的过渡“消费”用户的心理,不仅严重损害品牌形象,而且无疑不利于行业的健康发展。

 

目前主流号称家庭影院、超级无屏电视的投影产品有一个共同的毛病就是:亮度偏低,主要体现在如下几个方面:

  • 人眼长时间观看会感觉很累,容易造成视力的下降;
  • 家用需要拉上窗帘,营造一个比较暗的观看环境,俗称“小黑屋”,造成使用场景边缘化。

 

亮度是LED微投的瓶颈
这样的产品是无法得到大众消费者的认可和激起购买欲望的。既然亮度是核心因素,那么什么样的光源能拯救微投产品,使之在亮度指标上提升一个台阶呢?

 

在显示领域,激光光源可以说已经是圈定的一线“明星”,凭借着诸多优势,恐有望统领微型投影机市场 。小 明激光微投的出现,打破了微投够小不够亮的窘境 。该 产品体积小巧,厚度不到24mm,与 i P ad mini 大小一样,重量只有700g。亮度达到700ANSI流明,是目前主流微投产品的2-3倍,该产品采用了光峰光电的ALPD激光显示技术。

 

ALPD激光显示技术
ALPD激光显示技术的核心专利掌握在深圳市光峰光电技术有限公司手中,该公司是全球激光显示技术领跑者。制造了世界上台采用激光光源的电影放映机、台激光电视。小明科技是光峰光电的全资子公司,主推采用ALPD激光显示技术的激光家用显示产品。

 

激光显示技术的应用


该技术的优势在哪里呢?

亮度方面,ALPD激光光源属于新一代的激光光源,与LED光源技术相比,亮度有极大的提高。ALPD激光为高亮度图像显示提供了一个低成本,高品质的绿 色环保解决方案,极大的推动了激光光源在图像显示方面的应用发展,并将催生一系列的颠覆性显示产品。例如:激光电影放映机、100寸激光电视、激光工程投 影机、微型激光家庭影院等。目前在投影机上单机可以做到50000流明以上,远远高于现在的LED投影机的2000流明的亮度记录。

 

画质方面,ALPD激光光源的色彩符合好莱坞针对数字电影播放制定的DCI-P3标准及高清电视的ITU REC709标准,能够真实准确完整的再现高品质的图像。同时ALPD激光光源在整个寿命期间内其色彩画质上的衰减幅度也极小,使得输出的画质长期保持高 亮度、高色彩饱和度和对比度,画面色彩始终亮丽如新。

 

使用寿命方面,ALPD 激光光源采用的 GaN 蓝色激光机和高稳定性的荧光发光材料,具备了和目前主流LED一样的高稳定性和长寿命,寿命长达60000小时。

 

尺寸方面,ALPD激光光源的模组化设计程度上减少了元器件数目,可以使整个显示设备的尺寸大幅减小。以微型投影为例,ALPD激光可以以同样的显示芯片做到与LED光源同类产品的50%体积,而亮度提升200%。

 

弃暗投明



激光光源已经成为了今后家用投影机发展的一项重点,将会覆盖常规类型的家庭影院投影机配置。而小明激光微投的上市,就像一枚重磅炸弹,在微投行业掀起波澜。

 

孰好孰坏,相信很快就能见分晓。