处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

3D整合芯片困局,产业联动才能破

3D整合芯片困局,产业联动才能破
来源:Digitimes 时间:2015-10-09

电子系统层级(ESL)和高阶合成(HLS)方案试图以硬体取代软件。法新社在过去,由于软件内容不多、产品制备不容易延滞,开发业者会先设计硬体,再完成软件设计。时至今日,软件内容大增,软件设计逐渐比硬体占更多时间与成本,且是产品功能重要实现关键。


软件功能受到重视之甚,使得硬体开始被视为支援软件化之平台。现在许多开发业者会先设计软件,并依据成本、功耗、存储器容量、体积等软件效能限制,去建造支援该软件的硬体设计。


软、硬体不只是技术层面需要顾及,还牵涉到公司结构问题,传统公司部门分化根深蒂固,而组织须将整体系统列入考量而非单纯优化软件或硬体。


电子系统层级(ESL)技术和高阶合成(High Level Synthesis;HLS)解决方案无法解决此问题,因为这些解决方案试图以硬体取代软件。


虽然产业对于软件设计复杂度、原型、验证品质等要求提升使成本大增,不过进阶验证方法、大规模IP广泛应用、复杂性转移至软件、数位与类比工具演进等现象,都使得设计成本相对降低。


而物联网(IoT)兴起也创造许多新的产业结构需求,带来包括小规模设计与弹性成本等不同机会,更使人们对于区块创造与整合自动化、全芯片验证、平台程式设计的需求大幅提升。


此外,物联网新进公司不见得需要习得电子设计技能。在很多情况下,软、硬体化是横跨整体产业的挑战,并不只是IC设计者或组织内部门单方面的问题,因此,IC设计者得顾及整体产业格局,也得提升芯片抽象化层次。


在硬体设计专案流程初期,可透过不同开发工具来提早执行软件整合与抽象化,例如软件开发工具(SDK)、虚拟平台(Virtual Platform)、RTL模拟、模拟(Emulation)、以FPGA为基础的客制化原型建造(custom-built FPGA-based prototypes)、运用实际芯片开发版来开发软件等等。


许多产业人士认为,3D整合硬体构装设计趋近成熟,将是符合成本效益之解决方案。智能型系统体积持续缩小后,应用装置则愈来愈需要将不同技术密集整合于小 型封包,包括类比、数位、射频(RF)、微机电系统(MEMS)等等,能提供更高的连接频宽、更低延迟性、更大模组化与异质化。


台积电立下长期计划,欲以3D超级芯片整合技术模拟人脑运作方式。台积电曾于2013年指出,希望以20瓦特功率达到此目标,不过,要达到该整合技术目标,就表示还要比现有芯片技术缩小200倍,预估要等到2028年2纳米节点制程时才有机会实现。


系统级设计师一旦解决3D 整合技术的功率消耗(power dissipation)、温度、连接度(interconnectivity)、稳定性等问题后,即可获得效能与功能提升优势。


未来数年内,愈来愈多电子设计自动化(EDA)工具将从硬体、软件、系统等层面,影响整体产业的微观、宏观设计。不过单靠EDA工具难以解决所有问题,因此EDA、软件、系统、硬体制造与组装公司都可能相互购并,以联手推出有效解决方案。