物联网的风还在呼呼地刮,有人看好有人看衰。大众就“谁能飞起来,而谁又会摔死?”的话题讨论不停。尽管我们看到很多打物联网前站的智能单品蜂拥而出,但 是也看到大多数都没有能够成为爆品,在一片众筹的欢呼声之后悄悄下线。那么,物联网到底有没有未来?未来在哪里?近日Marvell物联网方案巡演从北京 拉开帷幕,我们似乎从中找到了一些答案。
这次巡演也同样吸引了IoT云平台提供商、无线模块供应商和工程设计公司等各个产业链环节的厂商参与,如小米科技、京东智能集团、腾讯微信、阿里巴巴、 360、乐视、易车网、Broadlink、上海庆科、汉枫、海派、美的、海尔、海信、长虹、歌尔等企业。部分厂商通过演讲的形式展示了自己在产业链上所 做的事情。
物联网的未来可期,只是路途还有一程
随着中国市场的发展,很多半导体厂商看到了快速增长的契机,Marvell这次巡演从北京开始能说明什么?因为未来中国物联网(IoT)市场激动人心。
Marvell全球无线及IoT业务总经理Philips
Poulidis表示,“以智能家居市场为例,中国市场到2018年将增长至1千亿元规模,可能到时候数字会比现在预测的还要大。而且政府相关部门的支持
和投资为创新提供动力,中国公司不断开发制造出越来越多用户需要的智能家居设备,而用户也表示愿意“买单”,有在线媒体平台的调查显示,55%的中国
消费者对于在家中使用一些智能设备或者是互联互通的设备表示“非常感兴趣”,这个比例相比其他国家要高得多。”从中可以看出正是中国用户的“好奇心”和
“敢尝试”决定着这一市场在中国的发展值得厂商期待。
Marvell 全球无线及IoT业务总经理Philips Poulidis
虽然物联网前景被普遍看好,但是发展起来还需要一段时间,Philips指出,“在80年代,我们花了很长时间才卖出100亿台的PC。而如今移动互联网 时代,每年手机的出货量就已经达到了10亿部,可见移动互联网的发展速度远远高于PC。未来的物联网时代,我们估计每个月智能联网产品出货量会是几千万数 量级,所以物联网市场大家讲的是10亿、几十亿数量级的设备。”
丢开APP,让物理世界和社交世界都联合起来
现在我们说到智能设备必定会提到APP和手机,因为目前所有的智能设备都是通过手机和APP来控制,如果脱离手机和APP智能设备的功能无法体现。那么未
来呢?是不是将一个设备连接到网络就是智能了?是不是一直会是通过APP控制智能硬件?是不是将App和云端联系起来就可以了?面对Philips提出的
这一系列问题,笔者不禁也陷入深思:这就是我们期待的万物联网吗?答案是否定的。
所谓的万物联网绝对不是将附有联网功能的硬件仅仅链接网络,通过一个APP控制它,让它实现一个特定的单一的功能即可。这种单向的控制显然会让人出现疲乏 感,用过一段时间以后就会闲置起来。如果未来智能硬件能够理解物理情景和环境,它们知道如何和人进行互动会如何?“我们真正需要的是人工智能以及感知技 术,这些能够让电脑认识物体,或者说让电脑认识某个人,或者理解一个情景。这其中机器学习很重要,嵌入式平台能够让这些计算机不断进行学习,它可以学习不 同的情景,或者是用其他一些设备的输入来进行学习。另外,语言的处理也是很重要的。如果进展顺利,我想我们很快就可以把物理世界和社交世界都联合起来,互 动方式也会有很大的改变。” Philips强调。
万物联网甚至实现人工智能需要底层有更加开放的联网方案,Marvell在这次会议上推出和展示了其增强版的Marvell EZ-Connect系列无线微控制器SoC产品系列、强大的全系列物联网尖端产品,以及客户的各种Marvell-inside智能产品和服务。 Philips补充,“我们增强的EZ-Connect产品系列和全面的Wi-Fi解决方案系列反映了整个IoT市场取得的重大进步,非常高兴我们能够为 客户提供专业技术和工具,帮助客户简便地开发出的智能设备并推向市场。同时,Marvell非常骄傲能够助力多个行业开发创新性的联网产品,并不 断为促进IoT发展提供高质量、低功耗和高性价比的解决方案。”
小米与Marvell打造的智能模块成为“爆品”
目前MIUI系统日活跃量有1.2亿的用户,2014年小米手机出货超过了6000万部,预计今年手机销量将达到8000万部,小米手机的用户是其在物联 网领域发展的坚实基础。在手机的基础上,小米与其合作伙伴联合推出了多种智能单品,目前销售量达到了1500万部。所谓智能产品,评价它的价值在于它 的活跃度,因为只有活跃的用户才能带来后期的价值。黄江吉透露,“目前小米智能硬件日活跃用户200万+,周活跃用户700万+,月活跃超过1000 万。”
黄江吉强调,“小米通过与Marvell合作,推出了可降低智能化核心硬件研发难度与周期、降低采购成本并且采用统一协议的智能模块,适用于家电、可穿 戴、多媒体、小单品等各类智能产品,推动它们进入千家万户,而一年多下来这个智能模块表现非常好,本身就已成为一个爆品。”
京东智能:只做开放平台
京东作为电商平台,其中也是智能产品的重要出口,用户可以通过京东平台查看或者购买智能产品,因此京东对智能单品起到推广和分销的作用。王振辉介绍,“智 能家居领域不会出现一家独大的情景,各个厂家也不会根据同一个协议设计产品,京东只提供平台,提供资源。不会自己做硬件与合作伙伴竞争。目前京东微联针对 智能硬件产品推出了让智能硬件实现互联互通的平台,在这个平台上我们能提供的有互联互通的协议,超级APP产品,同时提升了云服务能力,提高营销推广的能 力。未来京东会开放所有平台接口与大数据接口,将采集的信息提供给开发企业使用。”
BroadLink:智能厨房会迎来爆发
刘宗孺认为,智能硬件一定会从用户频繁使用的设备开始,因此他看好智能厨房电器。如果厨房电器可以联网,它们就可以从网上实时获取的菜单,例如炖排骨 或者煲汤都会按照好吃的来做,这些智能厨房电器可以帮助用户养成智能生活习惯。他强调,BroadLink是个帮Marvell做验证的公司,目前 正在商议下一代芯片的功能,为中国的HomeKit 智能家居发展做出贡献,在未来将继续与Marvell合作开拓海外市场,推进IoT浪潮壮大发展。
上海庆科:Mico为底层安全而生
未来的智能是什么?未知。大家都意识到物联网产业中设备安全很重要,那么怎样实现设备、云端和APP的安全?庆科的联网模块可以让各种设备实现联网,连上 网了怎样交互?物联网设备怎么激活?这些貌似目前都没有办法实现,因此庆科推出了一个简单、易用、且低功耗的工具—Mico,作用是让芯片和云连接起来, 服务于开发者。另外,庆科已经在Mico上做了17种算法在底层保证安全。王永虹指出,“未来庆科会与Marvell同时携手为开发者的创新服务,例如开 发更多工具来服务于开发者,和Marvell合作可以把智能模块进行开源,以满足IOT多样化的开发需求,适合今天整个产业的发展趋势。”