处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

599元智能手机用上64位处理器,魅蓝2这是什么节奏

599元智能手机用上64位处理器,魅蓝2这是什么节奏
来源:新闻资讯 时间:2015-09-24

64位处理器对于中高端手机来说,已不是什么新鲜事,但对于定价599元的“百元机”来说多少还是有点奢侈。魅蓝2是目前市场上一款采用64位处理器,同时搭载64位系统的百元机。

2011年ARM发布了芯处理器架构ARMv8架构,寄存器数量翻了约一番,使得内存的读取数据更快,支持64位计算技术,且与32位的ARM软件兼容。ARMv8提高了64位芯片的运行速度和运行效率。
 

图为:魅蓝2(左)与华为荣耀4A(右)



魅蓝2搭载 MT6735处理器配备2GB运行内存,采用ARMv8 Cortex-A53架构,拥有4个主频1.3GHz核心,应用了联发科CorePilot技术,保证性能化的同时兼顾功耗。整合ARM Mali-T720 GPU,支持1080P视频播放与1080P 30fps视频录制。

仅64位处理器不能真正提升智能手机性能,还需要支持64位运算的操作系统配合。如果64位处理器运行Android 4.4,其性能则无法完全得到释放。魅蓝2运行基于Android L深度优化的Flyme 4.5,充分发挥MT6735的性能。
 

安兔兔系统测试软件的系统跑分结果,魅蓝2性能大幅于同价位采用高通骁龙210(非64位)处理器的荣耀4A



其它硬件配置方面,魅蓝2机身正面配备一块720P高清屏幕,机身采用与iPhone 5c一致的聚碳酸酯一体化成型工艺。在拍照方面,采用后置1300万像素+前置500万像素的组合,后置摄像头配备ƒ/2.2 大光圈,成像质量绝佳。魅蓝 2支持中国移动、中国联通双4G双卡双待,此外拥有电信4G版可选。

目前,魅蓝2在魅族全国专卖店、运营商线上线下渠道、京东商城以及天猫魅族旗舰店均有销售。