处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用

ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用
来源:EEFOCUS 时间:2015-09-18

摘要:秋干物燥,如何合理管理家庭用电?近年电气火灾频发,其引发的原因有哪些?怎样可以避免电气火灾?

 

秋干物燥,家庭用电请严防“小马拉大车”!


前段时间了解,2014年杭州共发生火灾5679起,其中电气火灾占比超过4成!

 

 

在消防部门的火灾统计中,线路超负荷、漏电、短路和接触电阻过大引起的火灾,统称为电气火灾。线路超负荷、漏电较为常见。

(1)超负荷用电,如几台大功率电器同时工作,超过了电路负载能力,极有可能引起火灾;
(2)漏电引火的原因主要是线路老化、导线绝缘体脱落、电气设备本身漏电等。漏电易产生电火花,虽然火花只是一瞬间,但它的温度可达2000℃,若附近1~2米内有可燃物,同样极易起火。

 

 

电气火灾该如何避免呢?
(1)选材,质量好、有合格证书是潜在必然需求,也要注意选用的插头、插板、导线等额定功率高于负载功率;
(2)安装时,按照规范操作,勿随意乱拉乱接。导线与导线之间、导线与固定导线用的绝缘子之间应保持符合规程的安全间距。在潮湿、高温或有腐蚀性物质的场合,采用套管布线。
(3)使用时,定期检查线路熔断器,选用合适的保险丝。不要长时间通电,用电设备尽量远离可燃物。勿带电超负荷工作,杜绝出现“小马拉大车”现象。
(4)对于大型建筑与人员较为集中的公共场所,国家也出台了一系列强制性消防认证标准。目前,电气火灾监控系统的相关规范也正逐步实施、细化。电气火灾监 控系统属于漏电监控方面的先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少 损失。

 

 

电气火灾监控系统的基本组成:电气火灾监控设备(中央监控主机)、通信网络、电气火灾监控器(与探测器组成一个或多个电气火灾监控节点,并与中央监控主机实时通信)以及探测器(由漏电、温度等信号传感器单独或组合构成的电气异常信号检测的现场探测器件)等组成。


电气火灾监控设备(中央监控主机)能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,能够发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息,常见琴台式和壁挂式。

 

 

电气火灾监控设备(中央监控主机)此前常见方案为x86工控机或商用电脑,采用RS-485总线通讯。而随着ARM处理器性能提升及CAN总线在国内的普及,监控主机设计方案已越来越多的采用ARM处理器与更为稳定的CAN总线通讯方式,如框图所示。

 

 

基于M3352核心板设计的监控主机:

l 通讯方式采用CAN总线,同时支持RS-485预留用以兼容老方案升级;

l 显示接口支持5寸、7寸、15寸、17寸等不同规格液晶显示器,分辨率1366*768;

l USB接口,扩展3G或4G无线通信方式;

l IO输入输出接口,支持声光报警、消防联动控制输出;

l SD卡接口,2GB~32GB存储扩展,记录报警与故障信息;

l 串口接口微型打印机,支持报警与故障信息打印功能。