处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中国视频监控市场进入高清时代

中国视频监控市场进入高清时代
来源:21ic 时间:2012-08-27

21ic讯 据IHS iSuppli公司的中国研究报告,由于出口增长和高清(HD)相机技术日益得到采用,中国视频监控市场2012年预计增长速度将达到两位数。

2011年中国视频监控市场营业收入达到76亿美元,比2010年增长16.5%。IHS iSuppli公司预测,2012年该市场将达到87亿美元,比去年增长13.9%。到2016年,该市场将增长到125亿美元,如图5所示。

以前,中国视频监控厂商主要专注于国内市场。除了面临国际贸易壁垒,缺乏核心技术和渠道资源有限,也限制了其扩大出口的步伐。

然而,自2010年以来,越来越多的本国视频监控厂商成为上市公司,吸引新的资金流入。利用这些新的资源,监控厂商可以开发核心技术,吸引国际合作。这对于刺激出口非常必要。在这些因素的推动下,预计海外市场订单将稳步增长。

进入高清时代

图像分辨率是视频应用中重要和关键的因素,提供优质视频有助于提高安防的精确性与效力。

2011年高清网络摄像头增长速度快于预期。今年高清产品开始促进高端监控领域快速增长,标志着中国视频监控市场进入高清时代。日本与韩国在中国高清市场的垄断局面已经被打破。本土厂商倾向于自己生产,不愿意依赖进口产品,以发挥高性能和成本优势。

精确图像

图像精度也是所有智能监控应用的基础,该因素进一步刺激高清视频需求。因为新技术的推动,监控应用中的智能分析系统,即视频内容分析(VCA),已成为很有吸引力的潜在市场。

中国VCA市场仍处于发展的早期阶段,占有率较低。但是,高清监控系统方面的趋势显示VCA精度持续改善,未来可能执行高级分析。

同时,新一代互联协议IPv6在6月正式启用,正在加快视频监控网络技术的发展。IPv6可以分配更多的地址,从而允许更多的设备访问互联网。

IPv6蕴含的巨大资源为互联网持续发展奠定了基础,使其可能向地球上的所有电子设备都分配一个地址。连网是视频监控产业关键的要求之一。为了满足市场对远程监控的广泛需求,每个安防网络系统都需要采用TCP/IP协议,拥有一个的IP地址。IPv6是解决IP资源稀缺问题的途径。

监控系统所使用的基本半导体技术,比如DSP/ASIC系统芯片(SoC)、CCD/CMOS 传感器 、相机镜头和GPS系统,将加快与互联网整合。提供价格更有竞争力的中高端产品,将在未来五年进一步推动中国视频监控市场增长。