处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

基于蓝牙智能网状网络的智能LED灯泡

基于蓝牙智能网状网络的智能LED灯泡
来源:EEFOCUS 时间:2015-09-14

超低功耗(Ultra low power, ULP)射频(RF)专业厂商Nordic Semiconductor ASA (OSE: NOD) 宣布ilumi解决方案公司已经选择nRF51822系统级芯片(SoC)用于其第二代LED智能灯泡。新型A19和BR30智能灯泡通过Nordic技 术为蓝牙智能(Bluetooth® Smart)Ready的iOS和Android设备提供蓝牙智能无线连接。

 

 

ilumi位于美国德克萨斯州的达拉斯,是智能照明和物联网(IoT)行业的知名企业。该公司近在众筹网站Kickstarter发布其基于Nordic nRF51822 SoC的产品,在短短24小时内便超过了募集目标。

 

 

A19是替代标准外形尺寸灯泡的850+ 流明光(60W当量)灯泡,BR30则是提供1150+ 流明光(85W当量)的架空或泛光灯替代产品。两款智能灯泡均采用Hyperlux LED技术提供超过100万种颜色的调色板,其中包含各种光亮阴影、优质白光和鲜艳亮丽的饱和色。与标准白炽灯相比,智能灯泡可节省多达85%能量,在正 常运作中可使用长达20年。

 

 

智能灯泡可以通过ilumi功能强大并基于蓝牙智能的网状网络,与多达50个其它智能灯泡连网。与标准的广播网状网络不同,ilumi的网状网络同时提供 广播和直接连接功能,方便消费者能够更灵活地运用,并且具有高达15dBm输出功率,提供超过50米的灯泡至灯泡无线连接距离;它拥有这样卓越的性能,其 中一个原因是Nordic nRF51822蓝牙智能SoC的灵敏度助力了扩展连接性


ilumi共同创办人兼首席执行官Corey Egan表示:“ilumi基于蓝牙智能的网状网络使得用户能够设置整个房屋,并且仅通过智能手机上的移动应用程序便可实现完整的照明控制系统。好处在于 其简单设置和功能强大的控制,使得用户无须处理桥接、路由器Wi-Fi网络,或者复杂的安装。”

 

 

除了应用过程控制和颜色可调性之外,新型ilumi智能灯泡的功能也可帮助指导用户实现更好的照明。例如在整个设置和使用过程中,ilumi提供适合特定 房间或空间的灯光设置建议。用户还能够根据他们的喜好和一天中的时间段来设置时间表和不同的照明体验。例如,“日出” 模式可帮助用户在早晨醒来,而火炬模式则在有人进入房间时打开照明,并且在他离开时关闭。其它模式包含“昼夜节奏”或健康照明以配合人体的自然节律。

 

Nordic的nRF51822是功能强大和灵活的多协议SoC,适用于蓝牙智能和2.4GHz超低功耗无线应用,围绕32位 ARM® Cortex M0 CPU构建,带有256kB/128kB闪存和32kB/16kB RAM。这个嵌入式2.4GHz收发器完全兼容蓝牙智能Bluetooth 4.2的规范,其2.4GHz无线电在蓝牙智能模式中提供93dBm灵敏度。

 

Ilumi共同创办人Swapnil Bora表示:“Nordic的SoC器件有两项特性特别吸引我们,首先,我们必需实施同时的中央/外设连接,其时Nordic率先通过配合 nRF51822的S130蓝牙智能软件堆栈来提供这项功能;其次是这款SoC带有充足的RAM和闪存分配,让我们基于蓝牙智能的网状网络变得更强大和可 靠。”

 

Nordic Semiconductor销售及营销总监Geir Langeland表示:“高效的长寿命LED灯泡为照明行业带来变革。与传统照明不同,这类新型灯泡适合于颜色调整,由Nordic助力的ilumi无 线网络和相关应用程序,是率先让消费者通过智能手机或平板电脑来调节照明以配合其心情的首批产品之一。”