随着无线技术应用的兴起,WiFi、3G、微波等无线传输技术已较成功地应用于无线安防各领域当中,弥补了传统有线部署的缺点。特别是去年年底4G牌照的发放,为无线高清视频监控的发展带来更大的机遇。
市场概况
本次调查,主要以调查问卷的方式,同时进行了企业走访和查阅上市公司年报,对2014年上半年无线监控产品/系统进行了解。
投入无线视频监控产品/方案的研发生产的中国厂商越来越多,比如海康威视、大华、科达、天地伟业、蛙视、携远天成等等。
根据相关统计显示,到2015年,安防产业总产值将达到5000亿元。视频监控在整个安防领域中占据了绝对多数的份额,而在视频监控领域,结合本次调查,无线视频监控所占份额大约已有10%,到2015年产值将达到350亿元。
无线系统是高清监控的重要发展趋势,很多企业非常重视。海康威视成立了专门的移动产品业务部,专注于开发基于无线应用的产品。该企业认为,无线产品的研发可以丰富海康的产品形态,提供更加专业并优质的服务,为客户持续创造更加的价值。深圳市宏电技术股份有限公司所有产品均采用无线方式,其产品应用比较广泛,在交通、金融、市政、电力、水利、环保等领域都有应用。
综合被调查企业的销售数据来看,相比去年同期,2014年上半年无线视频监控产品的销量增长态势明显。
从无线产品的价格来看,工业级无线监控产品近两三年的变动较小,基本上没有太大变化,而民用市场以IPCamera为代表的无线监控产品价格有较大幅度下降。
目前,无线监控在民用市场的应用相对较少。其主要原因在于民用市场当前的需求仍比较简单,大多只需要对家庭、小商铺进行视频监控,这类场景往往都具备有线网络。民用领域的无线监控主要集中在无线**控客户端以及摄像机的Wi-Fi接入。因此,短期内无线监控只有少部分产品可通过电商渠道进行销售,大部分专业产品仍需依托传统的销售体系。
随着4G网络发展,3大运营商牌照发放,无线系统产品,尤其是无线高清视频监控发展将会迎来较大的发展机遇。目前无线高清车载视频监控系统、无线动态取证系统及无线单兵作战系统都相对来说比较先进,主要在于政策上的较大支持及对公共安全的重视,**了车载及单兵类产品技术不断更新。
从市场份额来看,无线安防目前只占了整个安防市场的5%。但是根据我国的机动车数量、运营船只数量、施工工地数量、景区以及环境监测等方面的需求量,整个无线安防市场的份额其实相当可观,很快可以达到整个安防市场的20%以上。在一些项目升级改造中,由于重新布线投入较大,无线安防产品的应用显然能更加凸显竞争力;与此同时,民用安防中的无线系统正在悄然兴起,因此无线安防产品具有很大的优势去抢占有线安防的部分市场份额。
销售模式
目前无线安防大多数应用于车载、工地监控等相对更为专业的场景,现有的主要销售模式是项目型销售。以车载监控为例,安装车载DVR、摄像机的工程商通常需要具有更高的施工能力,并具备一定的车辆改装技能,以确保工程的可靠性和安全性;而车载监控的客户需求通常因客户的管理方式不同,而对视频、地图等业务功能的需求存在差异。因此对于无线安防厂商而言,拓展行业应用、开创新的销售模式仍是当务之急。
项目型市场通常运营难度大,资金要求高,无法形成类似于渠道销售那样的稳定订单,这对于中小型产品企业来说,很难维持发展。目前,除了专业的系统集成商外,对中小型厂商而言,为可靠的“中间商”就是电信运营商。无线安防对于无线网络与生俱来的依赖性,对于运营商来说是一个先天的优势。产品制造商只有通过与运营商的捆绑,才能快速拓宽产品渠道,形成有针对性的行业销售体系。
技术特点
无线通讯技术以独特的角色应用于视频监控系统中。虽然有线网络视频监控相较传统模拟监控在部署及扩展方面有非常大的优势,但仍然受制于硬件连接不便等因素,尤其是处于特定场景中,重新布线对工程施工非常困难;而具有立体式接入的无线技术,可以比较容易地解决布线的烦恼,正好弥补了有线网络接入的不足。
无线视频监控在传输方式上主要有WiFi、3G/4G、卫星等等。这些传输方式都会受到微波信号的频段、发射功率等因素影响,各种数字无线网络传输技术在网传输速率、覆盖范围等技术参数方面差异较大,各具优劣。
无线产品布线实时方便,而且现在的运营商无线网络覆盖非常广,所以目前应用在于以车载、野外等移动无有线网络的场合。在市内、有网络覆盖的地方需求较小。
具体而言,移动、不宜布线、环境恶劣、临时性监控点等环境下适合使用无线监控,如车载监控、森林防火、电力设备监控、矿区监控、水库监控、垃圾处理点电控、资源保护点监控、工地监控等;而在居民区监控、商场监控、地铁站监控、道路监控及电子眼等容易布线且属于正常生活环境下的固定地点,无线监控相对需求较少。
海康威视采用的无线技术主要是以运营商为主的3G无线技术,未来2年随着4G网络技术的发展及覆盖,可能形成以高清视频监控为主的无线4G监控系统产品。
未来趋势
随着4G网络大规模应用,带宽及覆盖不再在成为技术瓶颈,无线系统会成为安防各行业不可或缺的产品,终可能会与有线系统产品有机结合。
各种无线技术标准各有各的优势和劣势,根据项目的不同需求采用不同的无线产品。未来两年不同标准的无线产品将会逐步出现一些共同的传输通道或被集成应用到同一设备或者系统中,比如以RFID为代表的传感技术进行数据的传感采集将数据传输到设备内,但由于RFID是短距离的通信无法将数据信息发送给管理中心的工作人员,如果将RFID和3G/4G设备融合就可实现数据的采集与传输,类似的融合将会越来越多。
深圳宏电等企业表示,今后将专注4G无线产品的研发,开发并融合更多的新技术与新应用,打造多功能、多系统一体化的车载终端,帮助客户提升项目集成的效率的同时降低经营成本。
未来的无线系统产品将会是多系统的集成化、一体化、智能化时代,将3G/4G、WiFi、ZigBee、RFID、CAN总线、RS232/485等有线及无线传输方式实现更高程度的融合是将来无线设备发展的必然趋势,通过一台设备实现以前多台设备的功能,减少工程施工中的繁琐程度。
未来几年内,无线监控终端市场的发展,重点在两个方面:一是提升无线终端的用户体验,二是开放适用于无线监控行业的整体解决方案。
在提升无线终端的用户体验方面,由于3G网络的出现,才使得无线监控在一定程度上得到了普及,但3G网络目前所能够提供的网络带宽以及稳定性,与传统固定网络相比还有一定的差距。因此,在视频无线传输方面,需要做两方面重要的技术工作:通过高效率编码压缩算法,将所需要的视频码流尽可能地压缩,以适应无线网络带宽;为增强视频的实时性和流畅性,视频码流必须通过控制算法,实时评估网络带宽,对实时的码流进行控制。在网络带宽较低的情况下,通过控制算法,调整视频传输的参数,保证视频的流畅性。然而,随着4G网络的普及,网络的带宽和实时性都将显著提升,这对无线视频监控厂家来说,可以更大程度地提高用户的体验,传输优化的工作量也将大大减少。
另一个就是急需开发适用于无线监控行业的整体解决方案。对于终端用户而言,单纯的无线视频监控无法完全发挥出无线网络的优势,并且相对于有线网络还具有很大的带宽局限性。通过无线网络和视频监控技术,可以衍生出很多智能化、高效化的行业应用,例如公安应急指挥、保险远程定损、公交智能调度等。
随着无线业务的深入,并结合RFID、智能识别等技术,4G无线监控将会发展成为物联网、智慧城市、智慧汽车等行业的主要技术。