处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

市况有利加3D制程策略美光NAND市场应有可为

市况有利加3D制程策略美光NAND市场应有可为
来源: DIGITIMES 时间:2014-09-14
   在移动装置市场蓬勃发展的当前,NAND Flash需求还有很好的前景,当然这对NAND制造商来说,绝对也是厮杀激烈的战场。而在各家业者当中,美光(Micron)被视为是能够脱颖而出的制造商之一。
 
Seeking Alpha指出,美光之所以被看好在NAND Flash市场上将大展拳脚而且大有可为,主要是因为该公司具备有竞争力的策略,可以助其抢下更多的NAND市场,特别是在其转进3D NAND制程之后,更是可望让业绩如虎添翼。而有鉴于未来4年NAND市场可能都将处于供不应求的状况,让美光的业绩还有上升的潜力。
 
美光虽然在日前表示NAND Flash生产遭逢困难,主要是因为低估3层储存单元(Triple Level Cell)架构对SSD控制芯片的生产成本效益,以致于在竞争上屈居下风。不过投资人似乎认为,美光在NAND Flash事业上只是一时失策,因此股价在5月当时跌到28.6美元后,一度又反弹至34.64美元,目前则在32~34美元之间震荡。
 
对美光来说,其重心虽然目前仍然在DRAM上,但NAND Flash的发展潜力绝对不容小觑。美光DRAM事业的毛利率预估为42%,高于NAND事业的23%,不过一些乐观的投资人仍然认为,在NAND Flash问题晚在2015年上半解决之后,当年下半NAND的毛利率应该就可望上升。他们认为,NAND Flash不是问题而是机会。
 
分析指出,美光在NAND Flash方面的问题,不见得2015年有办法解决,但是有鉴于美光的策略转向,预计美光还是有希望在2017年时登上NAND Flash市占率第二位,尤其是在企业设备的NAND市场,虽然挑战度比起消费者市场大,但是美光应该可以从中获得较好的毛利率,在整体NAND Flash事业的毛利率可望上升到40%。
 
记忆芯片业近来进入大规模的转型期,对美光来说是可以抓住的契机。 NAND Flash的生产技术,现正逐渐由传统的平面架构转向3D架构,需要大量的投资,同时也蕴藏不少风险。
 
美光的研发部门副总裁Scott DeBoer表示,3D架构的投资昂贵而且复杂,但是美光已经找出16纳米制程为达成成本与生产效能平衡的选择。虽然转向3D可能让美光的NAND晶圆产量减少一半,但是每片晶圆的产出可望明显增加,整体来说仍是正确的选择。
 
NAND生产走向3D架构已经是业界共识,虽然需要大量投资,但美光已经认定这是非走不可的路,而从供需面的预估变化来看,的确未来将出现供应吃紧,因此转向3D架构的确是能帮助美光增加供应拿下更多更多市占率的方法。
 
根据预估,NAND Flash从2014年起的未来4年供应成长率分别将为38%、29%、32%和26%,年均成长率约为31%。而美光的科技与解决方案部门副总裁Brian Shirley认为,在这段期间的年均需求将达到38%。
 
总结来说,美光已经押宝3D架构是NAND Flash生产的趋势,而且现在朝此方向的转型速度比业界专家预期还快。只要美光仍够成功执行其策略,应当在12~18个月后其对企业NAND市场出售的所有产品,都将会是3D架构。一切顺利的话,到了2016~2017年美光便可望交出亮丽的毛利率表现。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。