处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

外媒:中国拖累了全球半导体市场?

外媒:中国拖累了全球半导体市场?
来源:EEFOCUS 时间:2015-09-01

8月14日到8月24日期间,中国股市(以恒生指数为准)的跌幅达到了11%,已经超出了全球经济放缓的幅度。而8月17日到8月25日期间,美国股市 (以标准普尔500指数为准)同样下跌了11%。不过,在美国股市实现了5%反弹期间,中国股市只回升了2%。要知道,中国已经占据了全球半导体市场的一 半份额。那么问题来了,中国会不会拖累全球经济?中国半导体需求的放缓会不会导致全球半导体市场主要增长的放缓?

 

 

下图展示了中国各类电子产品的生产量变化。

 

 

从每三个月的平均单位产量与之前一年相比的增长率,我们可以看出,移动电话市场从2015年3月开始出现负增长。这里需要指出的是,移动电话市场在2012年也出现了负增长,又在2013年实现了强劲的增长。

 

PC市场在2014年9月开始出现负增长,同时也折射出了全球PC市场的需求疲软。而电视市场在2014年12月和2015年5月均出现了负增长,但总的来说在2015年实现了小幅的增长。

 

相比单位产量的波动,电子设备产量(通信设备、计算机和其他电子设备)的总体变化在人民币地区一直保持稳定。电子设备的总体增长在近3个月的增长都低于10%,而在2012到2014年一直保持在12%的平均增长。

 

近十年,中国的GDP增速已逐渐放缓,从2006到2007年的两位数增长,在2008年下滑到了9.6%,在2009年下滑到了9.2%。但是,相比 大部分正在经历大衰退的其他地区,这个幅度的增长仍然很强劲。2010年,增幅回升至10.4%,又在2014年被控制在7.4%。

 

 

国际货币基金组织(IMF)预计中国的GDP将持续减速至2017年的6.0%,并在2019和2020年回升至6.3%。2006年到2014年,中国 电子设备产量(以人民币为准)在GDP增幅基础上实现了4个百分点的平均增长。而根据Semiconductor Intelligence (SC IQ)的预测,2020年将实现9%~10%的增长。

 

正因为如此,中国仍将是全球经济和半导体市场在未来几年内的主要增长驱动力。而股票市场的变化几乎是不可预测并且难以解释的,因为它会受到经济、瞬时电脑 交易、黑幕和谣言等等因素的影响。但我们认为,中国股市和美国股市在近期表现并不足以成为中国经济体在未来几年明显放缓的信号。