处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Micron专注于存储器解决方案,定位中国市场

Micron专注于存储器解决方案,定位中国市场
来源:我爱方案网 时间:2012-08-27

导读:手机应用设计人员一直在不断地寻找灵活,创新和适合的内存系统解决方案,让密度、带宽、架构、时钟频率和其它功能都满足其应 用的指标要求。目前,一种存储器解决方案并不能满足所有手机应用的要求,设计工程师需要从多种存储器产品做出选择。作为一家专注于存储器解决方案的专业公 司,Micron在这一方面有其独到的心得,本站专访Micron 区域市场经理陶观群女士谈存储器市场趋势及智能手机存储器解决方案。

“近年来,无论是低端手机还是高端手机,目前市场对低功率易失性存储器(LPDRAM)和非易失性存储器(NAND, e.MMC)的需求都成猛烈增长态势”Micron(上海)区域市场经理陶观群女士对本站记者说到。随着更多智能机和平板电脑产品需要跟高记忆存储量,将 带动未来几年移动存储半导体市场持续健康增长。

成立于19878年的Micron,是一家专注于存储器产品的公司,其产品覆盖有NOR Flash、RealSSD 、NAND Flash、DRAM、PCM等。“可以说美光是市场上能提供完整存储器解决方案的供应商之一!是一家一站式采购Memory的大超市!”陶女士自豪地 说。
 
图1.Micron产品介绍

对于存储器的市场需求,陶女士预测,2012年全球半导体市场将达到$313B,其中DRAM达到DRAM $32.1B,Flash 达到$32.4B,这两块加起来占到全球半导体市场的20%以上。非易失性的存储器将从2012年到2015年一直以直线方式增长。对于Entry Smart,目前非常重要的趋势是从NAND向e.MMC+LPDDR1/2方向发展。它的容量是4-8GB e.MMC 叠加 2-4Gb LPDRAM。针对高端智能机,由于它对EMC性能的要求更高,所以对于一些高性能的智能机,容量主要集中在由8/16GB,后续向64GB e.MMC发展,现在已经出现32GBe.MMC。在平板这一块,由于它高容量的需求,目前基本上是从16GB一直到将来的256GB发展,从2012年 趋势来看,将达到128GB,到2015年,大部分需要达到256GB。

图2.非易失性存储器市场发展趋势