亲爱的Steve,
首先我先自我介绍一下,我是一名博主,非常钦佩贵公司,根据2014年的数据,贵公司在全球10大半导体公司排名中位居无晶圆模式公司的名,以及总体
销售额排名的第四名。但是我不得不提出另外的观点,你的公司在研发方面的支出排在第二,我既没有买高通的股票,也没有推荐别人买卖。然而,根据我的观察你
的公司今年一直动荡不安,我不愿意看到高通跌出前10名,甚至拍到更低的名次。所以我想开诚布公地给你写一封公开信,就是想告诉你高通应该怎样做才能保持
住现有的位置,甚至赢得未来的竞争。当然,未来有一场实质性的战斗,即使是细微的差池也可能导致公司陷入僵局。我让认为你要站在完全中立的角度,把来自四
面八方的压力暂且放一放。
经过多年的付出,资源的积累,能量的聚集,高通才建立了这样的商业模式,它绝对不能被摧毁。你还记得BCG matrix吗?在一个巨大的组织中,通常有各种各样的商业存在类型--明星类、金牛类、瘦狗类和问号类。高通在我看来,已经有金牛类和明星类出现问题。 幸运的是,我没有看到瘦狗类的存在。因此形式并没有像预测得那样糟糕。坦率地讲,组织中的综合元素是不可以分割的。金牛类不得不去补给其它并且获得回报, 这其中需要清正廉洁的人。当然来自投资者的压力会让这些金牛类和明星类出问题。投资人关心的是短期回报。如果他们能从长远来看,会发现这不是拆分,而是因 祸得福。此外,分拆的形式可以是“非分拆”。这只是一种策略,多方可以共赢。
组建一个控股公司--构成一个新的高通控股公司(QHC)。给QCT和QTL提供自主权,让它带有独立的BOD和主权资本像独立公司那样运营。QHC将拥 有QCT和QTL,并且它将从QCT和QTL参与董事会,就像投资者一样。JANA合作伙伴中已经有两个代表高通,他们完全可以代表QHC。这样高通就不 需要卖掉任何业务,同时它能够给投资者带来回报。QTL和QCT应该保持互相补充,就像他们现在一直做的这样,收益将因不同的商业模式而不同,但是投资者 将会根据自己所持有的部分获取收益。
RIF已经近在眼前--你已经对RIF做了宣布。这可以提供一个成本削减的喘息并且安抚投资者。然而我的忠实意见是砍掉臃肿之处。通常大组织会因为砍错了位置而犯错误。你必须准确定位臃肿区域然后切除的时候会减轻痛苦。如果你这样做了,从长远来看会带来益处。
用合作伙伴代替并购--我理解,你想要分散给投资者带来的回报。通过创造性的方式比收购一家公司更容易实现。有一些谣传说高通收购AMD的进入服务器领
域。这是一个很好的策略,这样可以巩固你的物联网计划,加强你在大数据领域的地位,服务器业务可以让你进入云领域。然而在我看来,收购AMD对抗英特尔,
赢得服务器业务需要一个很长的过程。
同样,也有其它公司在讨论成为高通的收购对象。QCT也被很多人预测成英特尔的收购对象,细节就不讨论了。我的建议如下:
确定你的即时战场,不是服务器市场,而是中国市场--手机处理器业务的关键。手机业务是QCT的骨干,因此保护好它。关键问题是什么?价格战。谁是主要的参与者?你,英特尔,展讯和联发科。你知道你的主要对手是谁。现在从中确定一个强者,他可能需要你的帮助,去吧。
英特尔太想赢以至于不得不砍掉移动市场。他们正在积极地顺应中国市场,这是对的。然而他们正因为移动业务烧掉了大量的美元。给你一个有利的协议,在我看
来,他们应该愿意追随。高通拥有移动技术,但是你需要去降低成本。你有机会去和英特尔分享移动技术,然后与英特尔签订制造协议从而减低成本。这样两家公司
在移动业务上就会取得双赢。终你在移动业务的高端地盘会获得一个满意的答案。如今,移动业务路线从中国开启。
对于物联网的未来,你有很大的胜算,通过你收购Atheros的强大的连接性解决方案可以实现。QCA401X是一款功耗和成本优秀的芯片,它适用于物联
网应用,配置有大容量的存储器和数据接口设备,设有安全和各种通信协议,包括WiFi,IPv6和http。同样,QCA4531是一款基于Linux环
境的低成本解决方案,有利于物联网系统的中心。你从CSR收购中获得的下一代4G
LTE,安全蓝牙和GPGA技术,都可以为物联网连接带来新的传输距离,长距离或者短距离。你擅长网关解决方案,进入云端,与英特尔在服务器方面达成一些
协议,你以后可以扩展。PC业务是个禁忌,它不会再增长了。对于物联网器件,需要等待一段时间,它与边缘设备市场将被淹没在几年后。你可以以低价格
edge-device解决方案得到一个更好的价值。
在无晶圆生产的世界中,希望你们会在先锋者,创新者的路上走上漫长的一段路。