处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

无线芯片对半导体产业的深远意义,你想到了吗

无线芯片对半导体产业的深远意义,你想到了吗
来源: SmartTimes 时间:2015-08-03

智能手机的媒体平板电脑的图像驱动growthThe无线半导体市场规模将每年增长12%,表现将优于因为其他客户群之间的无线芯片需求强劲通过智能手机和媒体平板厂商整体半导体市场。

芯片买家的好消息是,尽管增长强劲的无线半导体,芯片制造商,在大多数情况下,应该能够跟上需求,但也有一些芯片制造商可能有供应紧张的时候。价格让很多无线半导体将下降。


 

无线半导体市场总额为70十亿在2011年将通过2016年有12%的复合年增长率,根据弗朗西斯Sideco,高级首席分析师消费者和研究员IHS通信。他补充说,增长速度是整体半导体市场的两倍左右的增长速度。

无线半导体市场包括基带处理器,应用处理器,射频收发器,功率放大器,芯片,支持Wi-Fi,蓝牙和GPS,以及在无线应用中使用的内存芯片,Sideco说。


无线逻辑的形象起飞
无线MOS逻辑市场将公布的14%的年增长率到2016年时市场规模将达到52.6美元billion.However,增长会更强一些无线芯片比别人, 说布赖恩麦塔斯,对研究公司IC Insights在斯科茨代尔副总裁,亚利桑那州,例如,无线逻辑芯片,其中包括智能手机和平板电脑使用的基于ARM的处理器,将有14%的年复合增长 率,营收从$ 27.1十亿上升,2011年达52.6十亿在2016年然而,无线模拟芯片将在2011年增长8%的年增长率从$ 10.7十亿至154十亿在2016年的一个原因模拟较慢的增长相比,无线逻辑是平均价格为模拟的侵蚀,根据麦塔斯。


 

他指出,而收入将上升每年8%,单位出货量将实际增加了13%。 “我们看到了一些相当不错的价格侵蚀会发生这将影响收入增长,”麦塔斯说,“这些单位强劲增长,但价格依然在下降大约5%的年平均增长率。”