处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔推3D XPoint存储技术有古怪?来听听专家怎么说

英特尔推3D XPoint存储技术有古怪?来听听专家怎么说
来源:存储在线 时间:2015-07-30

今天一早,英特尔联手美光发布了一种名为3D XPoint的非易失性存储器技术,其访问速度是NAND 的1000倍,密度提升了10倍。据说,这是25年多以来首款基于全新技术的非易失性存储器(更多详情参见:英特尔联手美光将闪存速度提升1000倍,密 度提升10倍),为此两家发明了一种独特的复合材料和存储器交叉点架构设计。据官方透露,新技术将使得很多领域的创新成为可能,比如机,器学习、实时跟踪 疾病和身临其境的8K游戏等。

       

消息一出,随之而来的是各种看不懂。所谓3D XPoint很容易联想到同为3D设计的TLC NAND技术,但3D XPoint显然不是NAND,而是一种新的非易失性存储器技术,一种新的存储介质。

       

如今,以NAND技术为核心的闪存技术与传统磁盘之争进行如火如荼,可以说是革命尚未成功,同志也正在努力之中。就在这个当口,谁能够想到会后院失火呢?

       

实际上,美光也是NAND的生力军,英特尔投资美光,也是看到美光在NAND方面的潜力。如今,3D XPoint技术的推出,难道美光要自绝后路吗?

       

怎么理解3D XPoint技术?为此,我也请教了闪存技术方面的资深专家,Greenliant亚太营销副总裁李炫辉先生。

 

       

据李炫辉先生的分析,从架构设计上看,与FlashTec NVRAM加速卡有些近似,用RAM作为缓存,提高访问速度;用NAND作存储。因此,新的3D XPoint在速度上有优势,同时又具有非易失存储的优点。

       

FlashTec NVRAM的市场定位是针对内存的市场,而非闪存NAND市场。与NAND相比,3D XPoint的规模经济性还有待观察,另外,3D XPoint大致还处于一个工程化样片的阶段,投入使用还需要控制器等配套,市场还需要实践的积累。

       

如今,MLC NAND闪存市场已经逐步被企业级用户接受,在数据库加速、VDI等应用领域已经取代磁盘存储,大有广泛推广之势。以3D设计为核心的TLC,以及相关的 校验技术,也在加紧研制之中。戴尔存储SC系列阵列已经将基于三阶储存单元(TLC) 的3D NAND技术投放市场。可以预计,随着TLC技术更进一步成熟,闪存市场会有进一步发展。

       

在这样的背景下,英特尔/美光3D XPoint如果将目标直指闪存应用市场,是剑走偏锋,还是走火入魔,这将是一个非常有趣的话题。如果将市场瞄准内存市场,对于英特尔来说,是不是有脱离 主战场的嫌疑呢?从一定程度来说,NAND的经济性从一定程度上,已经开始影响到闪存应用的市场,如今,在内存、闪存之间,提供3D XPoint中间性质产品,会有这样的市场空间吗?

       

鉴于目前阶段透露的信息有限,更多的分析还属于猜测的性质,更多信息还有待了解,但有一点可以肯定,只要英特尔下定决心做一件事情,那么其能量就不能低估,道理很简单,因为是英特尔!还是一句老话,拭目以待!