处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

蜡烛充电器:把热能当场转换成电能

蜡烛充电器:把热能当场转换成电能
来源:EEFOCUS 时间:2015-07-23

众筹是近几年来新兴的一个模式,其由发起人、跟投人、平台构成。通过平台在网路上展示发起者的提案,向群众募资用已至此发起者的行为。其门槛低,无论身 份、地位、职业、年龄、性别,只要有想法有创造能力都可以发起项目。Kickstarter众筹网站上就有许多新奇的产品,让我们来一起看一下吧。

 

Solar Paper太阳能充电器

Solar Paper是一款太阳能充电器,在折叠状态下的机身规格仅为19x9x1.1cm,重约120克。这款充电器有5W、7.5W和10W三种型号,它们的太 阳能板数量分别为2、3、4块。在阳光充足的环境下,5W版本的Solar Paper仅需2.5个小时便可为一部iPhone 6充满电,速度与普通充电器类似。

 


Solar Paper太阳能充电器(图片引自Kickstarster)

除了可供iPhone使用之外,Solar Paper还能兼容大多数通过USB接口充电的设备,包括智能手机、平板电脑、对讲机、闪光灯、游戏掌机、相机和移动电源。这款充电器还具备防水功能,可方便户外的使用。

 


Solar Paper太阳能充电器(图片引自Kickstarster)

 

Solar Paper还是一款可拓展的充电器。其太阳能板的边缘配备了磁力接口,可用于将多块面板组合在一起,以获得更大的充电功率。

 


Solar Paper太阳能充电器(图片引自Kickstarster)

现阶段便宜版的Solar Paper太阳能充电器的价格为69美元(约合人民币428元)上市后零售价约为120美元(约合人民币745元),如果顺利该产品将于9月起开始出货。

Stower蜡烛充电器

Stower公司设计了一款神奇的充电器,只需蜡烛+水就能产生电能,从而达到为手机充电的效果。随充电器配送的蜡烛一次可点燃6小时,足够为两台iPhone充电。当然,不使用配送的蜡烛也没关系,家里任何一种能够找到的蜡烛都可以。

 


蜡烛充电器展示(图片引自Kickstarster)

 

其设计就像炉子一样,内部装置能够靠蜡烛和水产生电能,从而达到为手机充电的效果。小炉子内部安有一个热能发电机,可直接把蜡烛燃烧产生的热能转化成电 能,通过USB线传输至手机或者只能设备里。无论你在室内或者在室外都能使用,随时随地可以给手机充电。这款蜡烛充电器拥有一组输出功率一流的热电模块, 可以非常安全的长时间为移动设备提供可靠的USB电源。

 


蜡烛充电器(图片引自Kickstarster)

 

目前这款蜡烛充电器正在众筹中。现阶段便宜版为65美元(约合人民币404元),上市后的零售价则为99美元(约合人民币614元)。其中包含一个充电器以及可以燃烧6小时的蜡烛。如果一切顺利的话,预计将会在今年12月正式开始出货。

 


蜡烛充电器各项参数(图片引自Kickstarster)

Nikola Labs无线电波充电手机壳

Nikola Labs手机壳与普通手机壳截然不同,其可以通过射频采集技术来回收浪费的RF波给手机充电,从而延长待机时间。

 


Nikola Labs手机壳(图片引自Kickstarster)

 

在产品上其使用了可以收集手机周围的无线电波的捕获天线和可以将无线电波转化成直流电的RF-DC转换技术。该款充电壳除可以收集手机发出的Wi-Fi、 蓝牙及LTE能量外,就连其他装置发出的无线电波都可捕获(如路由器),比较可惜的是该充电壳无法将转换的电能进行储存,只能在转换后直接进行充电。

 


Nikola Labs手机壳(图片引自Kickstarster)

 

该款手机壳目前仅支持iPhone 6和三星Galaxy S6的两个型号,并且众筹阶段低售价为89美元(约合人民币553元)。如果众筹成功预计将于明年2月出货。

 


Nikola Labs手机壳技术示意图(图片引自Kickstarster)