网络的载体,经历了从铜线到光纤再到空气的变化。铜线也好,光纤也好,它们都受限于物理条件的限制,只能做传递信息的被动媒介。但我们的整个世界都被空气 所包围,每一种生物和物体,都在空气之中,所以当空气成为信息传递的载体之时,可以想象如果它是智能的、可感知一切的‘空气’,我们的世界将会怎样?
在无线网络诞生之后,人们曾经对它产生过很多设想,希望它能像空气一样无处不在,为人与人的连接,人与物的连接,物与物的连接,甚至是整个世界的连接服务,让沟通、协作不再受空间的限制。在今天,这些设想已经随着技术的演进一步步变为现实。
“无线”取代“有线”的核心价值,在于它打破了“连接”的空间束缚,当无线网络的相关技术具备了与有线网络一样的通信能力、一样的安全性,一样的管理便捷 性时,无线网络对人们生产、生活方式的颠覆能否像科幻电影里的情节一样,虽然还难以预料,但却可以预见。对于今天的企业,尽快接纳无线网络所带来的这种改 变无疑是明智的。
在市场瞬息万变的今天,对于分支机构、员工数目众多的联想而言,协同本已是个关乎效率的大问题,如今又有大量智能设备涌入,通信协调与信息同步该怎么玩 儿?显然,固有的“有线网络为主,无线网络为辅”的部署方式已经无法满足业务发展的需求。联想给出的答案是:打造全无线工作场所,转型移动化企业。
据了解,借助Aruba Networks的移动定义网络解决方案,联想打造了无边界的“全无线工作场所”。联想集团全无线覆盖项目架构师、网络主管工程师张笑楠介绍:“本次项目 涉及联想全球无线基础平台架构的重构,同时需要和UC&C团队、BYOD团队一起将WLAN系统、Lync系统和BYOD系统全面整合,形成一个 集高速Wi-Fi接入、终端安全控制、统一通信为一体的端到端的移动化基础架构平台。项目从设计、部署、实施,以及完成后的优化和升级,将是一个持续的过 程。”
就目前的实施效果来看,联想的实践验证了移动化企业战略的商业价值,效果显著:办公场所无线覆盖率提升逾30%,支持终端数量提升逾70%;新办公室网络 部署时间缩短约80%,网络CAPEX下降70%;80%的联想员工在无线网络环境中使用微软Lync,67%的员工满意无线环境中的Lync语音效果; 运维数量不变的情况下,管理和维护终端数量增长超60%。
而作为零售业巨头的万达集团移动化体验更弥合了传统消费行为中的“时空鸿沟”,O2O商业模式与用户体验的融合演进唱得正酣。我们知道,零售业一直是传统 企业“互联网化”的主战场,企业“触电”的趋势在近几年越来越明显。这其中,传统零售业的电商营收也不断水涨船高。可以看出,电子商务在创新经济模式、促 进企业发展转型方面正发挥越来越重要的作用。一方面,要有优秀的应用平台“黏住”消费者。另一方面,需要强健的IT基础设施提供稳定的后台保障。
据了解,在未来的规划中,万达将整合旗下所有业态,包括商场、院线、酒店、度假区等,共同为“大会员”制的电商平台服务。比如,消费者在万达百货消费,商 家可拿出1%-2%等值货币类积分来支持。成为会员以后,消费者可以在所有万达广场,以及万达旗下的各种业态(包括度假区、酒店等),享受等同于货币的积 分消费服务。那么网络环境如何经住大促考验?
据悉,在部署移动网络环境时,万达考虑的是为消费者提供的移动网络接入体验。在定位精度、网络接入能力与稳定性、应用环境支持等方面,Aruba的解 决方案能全面满足我们的需求。除了产品技术层面的优势以外,万达同样看重Aruba在相关领域积累的案例参考与咨询经验,包括专业化的技术服务及工程管理 能力等。
小结
现在,越来越多的中国企业开始了解无线网络技术,认识到全移动网络环境在推动组织变革、商业模式演进等方面所扮演的重要作用。Aruba与联想、万达这些 巨头的合作非常具有代表性,我们不仅帮助客户搭建稳定、安全、简便、智能的无线网络环境,更为他们的业务和商业模式创新‘奠基’。未来,企业级无线网络市 场将迎来无限商机,Aruba将与客户一道共赢移动时代。
畅想一下,如果无线技术的下一个发展高潮一定是围绕“智能感知”的,未来可能每一种物体都会有IP地址,每一个人都会有的网络身份,每一个设备都会有
的网络识别码,无线网络可以和空气一样无处不在,可以连接、识别空气中的任何生物和物体。整个业界应该清醒的看到无线网络的这种发展趋势,并在它变为
现实之前,用更创新、更简单的方法去解决它所带来的安全、管理问题。这无疑对为企业未来无线部署勾画了一个大胆的、智能的、令人企盼的新场景。