处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

是德科技PCI Express设计和测试解决方案亮相PCI-SIG开发者大会

是德科技PCI Express设计和测试解决方案亮相PCI-SIG开发者大会
来源:EEFOCUS 时间:2015-07-08

是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布,在美国加州圣克拉拉会展中心举办的PCI-SIG2015 年开发者大会上,展示了其 PCI Express(PCIe)解决方案。


本次开发者大会上,是德科技展出众多解决方案,包括 PCIe Hot TDR测量、物理层测试系统(PLTS)、PCIe/NVMe协议测试、PCIe发射机和接收机测试、PCIe 和 USB 设计仿真工具。是德科技展出了超过 25 种硬件和软件产品,旨在帮助工程师应对当前和未来的设计与测量挑战。


此外,是德科技还隆重推出了以下新产品:
 

U4305B-E04 练习器提供 L1 Substate分析特性,可用于验证 2.5、5 和 8 Gbps PCIe技术和 LTSSM 操作
 

M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪推出可调节码间干扰(ISI)功能和基于 PCI Express 技术的交互式链路训练功能
 

先进设计系统(ADS)仿真元件,包括 W2352EP PCI Express一致性测试台和 W2353EP USB一致性测试台。

PCI-SIG主席兼总裁 Al Yanes表示:“是德科技是 PCI-SIG的资深成员,一直专注于为 PCI Express设计和测量解决方案开发更好的测试工具。是德科技解决方案将确保 PCI-SIG的成员可以使用必要的测试仪器来验证 PCIe器件的互操作性。”


是德科技数字测试标准计划

是德科技专家积极参与国际标准委员会的工作,并推动和支持是德科技开发数字应用解决方案。是德科技专家参与的标准组织包括电子器件工程联合会 (JEDEC)、PCI特殊利益集团(PCI-SIG)、视频电子标准协会(VESA)、串行 ATA 国际组织(SATA-IO)、USB应用厂商论坛(USB-IF)、移动行业处理器接口(MIPI)联盟、以太网标准(IEEE 802.3)、光互联网络论坛(OIF)和其他多个组织。是德科技踊跃参与国际标准组织及其相关的研讨会和活动,以便是德科技能够适时推出恰当的测试解决 方案,满足客户持续演进的需求。