ARM一直被称为英特尔的挑战者,但却并不是一家耳熟能详的公司。“ARM业务模式,是在半导体行业做知识产权授权。在电子、芯片、半导体市场,几乎 大部分芯片公司都是ARM合作伙伴或者客户,他们的芯片、SoC里都用了ARM CPU。一个具体的例子,大家都有手机,手机市场90%、甚至99%都用ARM CPU芯片,所以ARM其实离大家很近,只是大家不知道。”其中国区副总裁刘润国说道,互联网强调移动、智能的特点,把ARM从产业上游一家不太知名的企 业推到前台。
截至目前为止,ARM公司已经发展了约25年,拥有3600名员工,年销售额在15亿美元左右。自2002年进入中国,2007年迎来爆发之后,在 2014年,中国芯片厂商基于ARM技术的总体出货达到15亿,2008-2014年,短短7年时间里,ARM技术在中国出货数量成长为70倍左右,相当 可观。
刘润国表示,ARM的成功,主要是依靠三点来建立了开放社区式生态系统,实现了多样化和持续创新:
,自主可控。
第二,开放平等。
第三,颠覆创新。
以下为ARM中国区副总裁刘润国的演讲全文:
ARM公司还不是一家耳熟能详的公司,它是一家英国公司。ARM历史上一直活跃在微电子行业、半导体行业或者电子行业,很有幸近两年经常活跃在互联网行业,说到底是因为互联网强调移动、智能,因此把ARM从产业上游一家不太知名的企业推到前台。
另外,大家不太了解ARM的一个很重要原因是我们的业务模式不太一样。ARM是做知识产权授权的公司,是一家IP公司,CPU是其中很重要的核心内容。一 谈到CPU,大家耳熟能详的公司是英特尔,英特尔公司自己设计、生产、制造和销售CPU。与英特尔不同,ARM是自己设计CPU,但不生产、不制造,而是 授权给其它芯片公司,以完成他们所要做的工作。在一个智能时代,信息的处理、数据的计算都离不开CPU,是核心的关键器件。ARM从来没有做ARM INSIDE这样的事情,也不面对终的终端用户,这就是我们的商业模式和英特尔公司非常不一样的地方。
ARM业务模式,是在半导体行业做知识产权授权。在电子、芯片、半导体市场,几乎大部分芯片公司都是ARM合作伙伴或者客户,他们的芯片、SoC里都用了 ARM CPU。一个具体的例子,大家都有手机,手机市场90%、甚至99%都用ARM CPU芯片,所以ARM其实离大家很近,只是大家不知道。
ARM通过两三年研发一代CPU,再两三年时间通过授权给芯片公司,像德州仪器、英飞凌、Broadcom等,这些公司用ARM CPU做出芯片,然后在市场上销售。这些公司在销售时候,ARM会收取相应的Royalty费,按照芯片卖价相应百分比提成,这就是我们的业务模式。也就 是前期授权费用,后期芯片提成费用,这是我们比较独特的方式。
到今年,ARM公司已经发展了约25年。大家不但不熟悉,而且公司规模非常小,小的原因是ARM公司只有3600人,一年销售额只有15亿美元。我们是高 科技行业、半导体行业、芯片行业的核心,我们是完全的轻资产,没有生产环节、制造环节,主要是销售、市场营销加上研发。另外,我们打造了一个生态。我们的 公司很小,但是我们背后的生态很大。
我们看一组数据,到目前为止,在全球芯片企业、产品的授权数量约有1200多,平均每年增速是120个License。大概380个芯片公司向ARM交 Royalty费。2014年,全年基于ARM CPU和相关技术的出货达到120亿,在过去五年复合增长率大概是20%。
2014年基于ARM技术的全年全球出货量是120亿,从诞生到现在为止基于ARM技术的芯片有600亿,这个成长性是不得了的。以手机为例,在发达国家 和不发达国家都有基于ARM芯片的手机。另外一点,整个全球人口大概只有70多亿,有40多亿人平均每天要接触一次跟ARM技术相关的产品,因此ARM技 术的普遍性非常大。
ARM于2002年进入中国,2007年爆炸式成长以后,在中国做了哪些事情?2014年,中国芯片厂商基于ARM技术的总体出货15亿。 2008-2014年,短短7年时间里,ARM技术在中国出货数量成长为70倍左右,相当可观。过去7年内,基于ARM技术的合作伙伴在中国成长速度是半 导体行业成长速度的3倍,这是非常健康的,这一切说明ARM在中国与合作伙伴通过营造生态系统而成长的非常健康。在大家谈各种互联网、物联网、高科技、智 能、移动技术的时候,背后支撑的无非是软件、硬件。除了商业模式和资本运作以外,很重要一点是要靠软件和硬件实现,芯片行业在中国的实际水平是什 么?2012年的时候,整个中国进口芯片的数量达到2000亿美元。这什么概念?超过了中国石油的进口量。而本地的芯片厂商能够提供的芯片产品大概只占 2000亿美元中的20%不到。这说明什么?当中国利用人口优势、利用市场优势大力发展“互联网+”、大数据、人工智能等时,不要忽略这些是靠硬件实现 的,硬件智能化、小型化、集成化的核心是靠芯片,芯片核心的是CPU。
ARM的成功,主要是靠开放社区式生态系统,实现了多样化和持续创新。怎么理解?核心有三点:
,自主可控。在芯片行业,一方面投入非常大、风险非常高,另一方面技术门槛很高,而且随着互联网数据大量的产生和加工处理,安全也是很大的挑战。在考 虑商业利益的同时,在保护自主知识产权、自主可控、自己拥有所有技术的同时,ARM的生态怎么配合? ARM有多种授权模式,首先都是源代码授权,当企业得授权时候,ARM会把源代码交给企业。另外一种,如果不满足源代码授权,还可以采用架构授权,只要保 证跟ARM指令集兼容就可以。这在很大程度上满足了中国庞大市场的需求,特别是对安全性的需求。换句话说,给了源代码授权,企业只要保证基本的规则就可 以。另外一点,在架构授权前提下,只要保证跟ARM指令集兼容,就可以做各种各样应用、各种各样的CPU出来,也就是要自己重新做一个CPU,这对很多国 家高科技和核心产业有非常大的帮助。从这个模式上来讲,ARM生态以及ARM业务模式是保证客户的自主可控。
第二,开放平等。ARM不会因为几十人小公司就不给授权,只要有想法、只要付给ARM相应费用,ARM就会授权。ARM小的授权可以达到十几万美元, 大的授权可以达到几千万美元,这是我们说的开放平等。另外,ARM不会因为大企业就收很多钱,ARM的规则是保证能长期发展,我们是夹缝中生存。当ARM CPU做的性能不够好的时候,别的企业会自己做。倒退十几年前,全世界CPU架构有几十个,到现在为止市场上能经常看到的只有两个,一个是传统英特尔的 X86架构、另外一个是移动市场里的ARM CPU架构。ARM想做百年老店,不希望做的非常大,但是要做的非常精,能在占领生态中核心位置。其次,ARM的CPU不但做的好,还要卖的足够便宜,让 其它的企业没动力自己做CPU,这是对开放平等的理解。ARM按照规矩收费,不会多收费。另外,ARM不会因为有竞争就不给授权,英特尔跟ARM有竞争, 但英特尔也是被ARM授权的对象。早在三年前,我们就给英特尔授权架构License。只是当时英特尔在PC和服务器市场发展的非常好,就没用这个授权。 近英特尔的两个并购案,都是基于ARM的技术。英特尔现在也是ARM的客户,也要向ARM交Royalty费和出货报告。
这个世界是交融的,大家既有竞争又有合作,这是真正意义上的开放平等。大家都知道,手机发展和操作系统有很大关系,安卓的成功取决于既开放又有一小部分保 留。如果过渡开放,全是免费开源的,将导致非常碎片化,而适当保留则能保持一致性和生态完整性。ARM也是这样,保证指令集的兼容、架构级的兼容,其它都 需要自己去创造。
第三,颠覆创新。ARP生态阵营里非常不缺乏颠覆式创新的合作企业,典型代表就是诺基亚和苹果。诺基亚的成功把ARM带到手机移动行业,苹果的成功把 ARM推向了智能手机,从32位演进到64位也是苹果推动的。这些颠覆式创新都是依靠ARM CPU架构技术、业务模式和开放的生态。
看未来,移动、物联网、大数据、智能,无论是在消费者终端,还是通过链路送到云端,通过服务器做智能分析等等,都靠芯片实现。互联网、网络环境等所有技术 环节里,都有ARM的技术。ARM占据了很有利的位置,保证我们的规模比较小,把利益和成功让给客户,客户的成功才是ARM的成功。
特斯拉是大家耳熟能详的,被认为是颠覆性的产品。这是非传统制造汽车的人做了一辆创新型汽车,电的转换效率非常高。更重要它是数据中心,含有体验在里面,不是单纯的驾驶感觉,更多的是通过以“你”为核心与这个世界发生互动。特斯拉的成功在于创新。
下一个大市场的关键是多样化和持续创新,突破传统意义的高科技、IT行业、电子行业、半导体行业,实际上都和互联网行业融合到一起了。在这个环节 中,ARM如果想继续成功,就要保持多样性和弹性。讲到ARM的技术授权,所有芯片厂商公司几乎都有,ARM不想做的是某一个技术只被一家厂商使 用,ARM不但从商业上获得不了收益,而且很大程度上会被这家厂商约束了。ARM把技术授权给所有人,创造多样性。当客户有好想法时候,反过来会提出需 求,需要ARM开发什么样的CPU技术,ARM就会把CPU提供给客户,让客户更快地实现自己的想法。ARM传统授权业务也在贴近中国市场,希望在中国能 够构建技术加速。孵化已经讲很多了,各地高科技园区都有各种各样孵化器,提供设施、房租、人员、地等等,ARM的技术加速在于帮助利用ARM生态阵营里芯 片厂商、软件厂商等快速实现产品,做出原型以后再跟天使基金、VC谈,而不是空对空谈。在ARM阵营,依靠ARM生态系统完全可以做到,为什么? 因为ARM有很多打交道的芯片制造公司、设计公司、软硬件开发公司、中间件公司、标准公司等等。
互联网时代不可或缺可扩充性与效率。互联网、物联网很大一个特点就是智能和互联。在端这一块,无论手机、传感器,还是获取数据、产生数据的源头,包括链路 上有各种各样芯片公司,像华为投资的海思公司等,通过这个链路把数据传送到服务器端。ARM也想进军服务器端,到目前为止全球大概有接近十家芯片公司利用 ARM 64位架构准备做服务器,这是一片蓝海。从传感器到服务器,所有环节都可以靠ARM生态和ARM技术连接起来。
另外一个预见性,也就是技术产业行业新的常态,会以移动生态系统为创新主导,这点是显而易见的。我们讲互联网、手机和智能,都发生在移动互联行业里。另 外,新兴市场为消费驱动。某种意义上讲,中国也是新兴市场。当中国收入水平和基础设施到一定程度的时候,中国可以向发达国家的质量靠近,中国本身是一个有 巨大需求的市场,这是新兴市场。另外一块新兴市场,包括印度、南美、东南亚市场。现在已经有人探讨是不是发达国家和中国的手机市场已经饱和了?会不会出现 PC时代的情况?其实换代还是在继续,只不过会由运营商主导慢慢会变成用户体验主导,或者基于互联网应用,手机为了增加黏性而出现各种各样的定制化或者个 性化。还有很多不发达市场,像在印度有大量人使用非常便宜的手机。智能手机在中国已经很普及了。印度的市场非常大。小米为什么去印度?华为、中兴为什么去 印度?这些客户都用的是ARM芯片。
小米作为智能时代、互联网时代非常有潜力、非常有号召力的一家企业,在营销哲学和在产业里创造奇迹的同时,后回归到什么?硬件。要做芯片,就会遇到知识 产权的问题,会发现离开硬件一切都是虚的。小米现在也投资了一家企业开始做自己的芯片,这说明什么?互联网、移动、智能后离不开芯片,芯片的核心是像 ARM这样的公司和技术。
以开放式创新加速产业成长,开放式创新就是生态创新。谈到我们的一个老朋友在经营CPU行业多年以来都是自己设计、制造、生产。ARM一开始就给源代码, 这就是开放式创新,只要符合商业利益和技术规则就可以。这是开放创新的基础,ARM就是在这样的业务模式和生态系统下预见未来。如果行业要想加速,要想得 到更大的发展,开放式创新非常重要。
ARM愿景,是希望和中国产业、中国合作伙伴共同成长、开放创新,营造这样一个成长的生态系统。
谢谢大家!
提问环节:
主持人:谢谢刘总!刚才分享的非常精彩,尤其是我看到很多现场观众点评说互联网时代走的再快,还是离不开背后基础的创新和技术的支持,终要落在硬件上,落在自己的知识产权、专利上。
刘润国:是的,我们近参加很多互联网大会,也在频繁的跟BAT这三家打交道,为什么?他们都是在互联网领域里非常有实力的企业,在营造商业生态系统的过 程中,ARM可以助力他们。无论是好的想法、好的资本运作、好的开发团队,后还是会回归硬件。是基于买过来的硬件技术“为我所用”,还是要自己创造新的 硬件?这都是多样性的体现。
主持人:很好,我有一个问题。我知道,ARM是全球化公司,也是备受全球关注的一匹黑马公司,中国的手机厂商也好,其它的制造厂商也好,都在投入做芯片, 但是永远都没法作出真正能够跟国际竞争的芯片。手机可以跟苹果竞争,可以跟三星竞争,为什么就是没有好的芯片能够跟ARM、英特尔竞争呢?
刘润国:这个概念好像不是特别一样。中国市场非常大,对芯片的需求非常大,经过2000年到现在十几年中国政府的投入,中国芯片企业改观非常大了,像华为 的海思,在端、通信链路都已经做出了非常好的芯片。英特尔是卖CPU然后再搭配主板,ARM做CPU授权,这是不同的模式。谢谢大家!