处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

互联网+时代,分布式大屏控制飞到“云”端

互联网+时代,分布式大屏控制飞到“云”端
来源:投影时代 时间:2015-07-06

今年全国两会政府工作报告中“互联网+”战略的提出,让不少相关行业和公司乘着这股政策“热风”积极布局“互联网+”的发展规划。其实,早在政府工作报告 “互联网+”战略出台之前,互联网股浪潮就已经在改变许多传统行业,如以云计算、大数据、物联网等为标签的互联网技术和概念在大屏控制产业领域带来了显著 的影响。

 

互联网的一些技术和思想用到大屏控制端,是近不少用户都在关注的焦点。而用什么样的方式,目前讨论多的是分布式控制系统,它的优势在哪里呢?

   

分布式拼接处理技术是在传统的控制系统(内置画面拼接系统、集中式控制系统、嵌入式控制系统)的基础之上发展起来的,它的产生得益于三方面的技术因素:网络编解码技术日趋成熟、交换机的带宽逐渐增加、视频的处理技术越来越高。

   

 

不难理解,因为是基于网络的控制系统,所以分布式对网络带宽的要求比较重要。现在有工业级的交换机带宽可以达到1000M/口,还有机架式交换机,它的带 宽更高。以公安交通行业为例,这样就可以保证大量的摄像头信号通过网络接入到监控系统中。同时,分布式架构无需传统的图像处理器、各种矩阵以及各类专用线 缆、接口转换,在信号源节点与播放节点之间只需要通过网线与网络交换机连接,不仅减少了许多的中间过程,而且由于采用的传输媒介是网线,所以传输的距离, 抗干扰的能力也相应的增加了;另外施工布线也变得更为方便,而这些都是传统的控制系统不能做到的。

   

其次,从分布式系统结构来看,分布式系统中用户的电脑信号、复合视频信号、高清视频信号、音频信号……都可以通过一个个的处理器接入到交换机,再通过显示 处理器和显示单元连接。控制电脑和服务器也需要接入到交换机,可以看出分布式控制系统里信号经过处理器实际上是一个网络编码的过程,当用户有需求将某一路 信号在大屏幕上制定位置显示时,显示处理器负责解码,而服务器负责控制它的显示方式。在这里,控制部分和信号部分是独立并行工作,各司其职,自然事半功 倍。

   

相对于传统制方式,分布式系统的优势是显而见的。因此,分布式就这样成为了众多企业追捧的对象!但是,随着平安城市、大数据、智慧交通等呼声的越来越高, 大屏拼接控制行业受到的挑战也来越多。通常在有限的条件下,被要求各种类型的信号海量接入,还要求在有限的拼接屏显示更多的信号,甚至是要求将分散在不同 地方的信号都能够接入大屏,更为复杂的是,还要实现多级大屏的统一管理,实现区域的联动。在这种情况下,应如何解决庞大的信号传输、控制、管理等问题呢?

   

在这里,“云”概念的兴起,给人们带来了更多的启发。众所周知,分布式拼接控制器是基于网络(“云”)的系统架构,在云系统架构下,拼接的大屏能够直接变 为“云屏”,不仅能接入传统的视频信号,还能通过网络直接接收来自各地的信号,在不需要任何位置设备的情况下,就能够实现多路信号的管理调用、切换、漫游 拼接等功能。通过“云屏”就可以实现一个无比简化的“云拼接”系统。

   

从传统的控制方式发展到分布式云拼接控制系统,大屏系统存在的“数据与通信环境”发生了巨大变化。在云架构下,拼接系统应该是一个高扩展性平台系统,它可 以嵌入或嵌入到任何标准化IT产品和环境中;另外,在云环境下,视频墙的规模或者个数可以是一个也可以是许多个,云拼接系统打造的是一个“高效”、“低成 本”方案,可以为客户创造多元化的价值和面向未来的系统成长性。

   

正是这些“云”的特点,让分布式拼接控制器在“互联网+”时代可以发挥出更大的优势。由此我们可以预见到,“云”在拼接应用中,在未来将具有无限量的应用优势。