处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

基于51单片机的两路温度控制器的设计方案

基于51单片机的两路温度控制器的设计方案
来源:互联网 时间:2015-07-02

本方案中所设计的温度控制器,采用AT89C51单片机作为内核,采用DS18B20作为温度传感器,通过四位LED显示,通过循环扫描实现了两路温度的采集与显示。



1.引言

目前,温度控制器存在的问题是如何缩减成本,减少功耗,温度测量的准确性和多路温度的同时显示。本方案设计的实现基于C51单片机的两路温度控制器,做到 成本低化,精确度高,两路温度的显示和控制,能在温度超出设定的温度时启动电风扇进行降温,在温度低于设定的低温度时启动蜂鸣器报警,能够用户设 定低温。



2.系统结构

温度控制器系统包括以下几个主要部分:温度传感器,报警电路,LED显示电路,键盘控制,89C51控制部分。如图所示:



本系统设计实现:启动温度控制器后,绿灯亮起,四位LED数码显示器上前两位为温度传感器1所测的环境温度,后两位为温度传感器2所测的环境温度。



3.硬件结构

3.1温度传感器

本设计采用的是DS18B20作为温度传感器,DS18B20与传统的热敏电阻相比具有精确度高,测量误差小,方便实现多点测温等优点,因此用DS18B20作温度传感器。

3.2报警电路

本设计采用蜂鸣器和电风扇报警电路。蜂鸣器报警电路由三极管和蜂鸣器组成。当温度低于设定的低温度时,则蜂鸣器报警。电风扇报警电路由三极管和电风扇组成。当温度高于设定的温度时,则电风扇报警。

3.3显示电路

本系统采用L E D数码显示管显示,LED亮度高,可视角度高。LCD的可视角度低,亮度较低,价格高。考虑到此温度传感器主要用于温室大棚等亮度不太高的环境,从经济与实用的角度来看选LED作为显示器。

3.4键盘控制

本系统采用3个独立的按键作为键盘控制电路。键盘一般分为独立式和矩阵键盘两种。独立式键盘结构简单,但占用的资源较多;矩阵键盘结构比较复杂,但占用的口线少。考虑到本设计所需按键数不多,采用三个独立键盘完成两个温度传感器温度的设定。

3.5 89C51控制部分

本系统采用的是AT89C51,小电子产品用51,硬件设计电路如图1所示。



4.软件设计

本系统使用汇编语言编码实现的,比C语言编码的程序处理时间更快。

主程序中包含系统初始化,键盘扫描选择子程序,温度比较子程序,温度测量子程序,温度计算子程序,显示子程序。

4.1主程序模块

主程序中先对数据进行初始化,然后调用键盘扫描子程序KEY_TEST,温度比较子程序C O M P A R E,温度采集子程序G E T _ T E M P,温度显示子程序D I S _ S E T和DISPLAY,再判断采集,显示第二个温度传感器的温度值。编写程序如下:

4.2 LED显示模块

LED显示可以分为动态显示和静态显示两种,静态显示占用更多口线,为了减少硬件成本,本设计采用动态扫描显示的方法显示两个温度传感器的温度值。

DISPLAY和DISPLAY1函数分别读取个和第二个温度传感器的温度并根据暂存单元的数据显示两个温度传感器的温度。编程思路:根据SIGN标志来判断转入不同的显示,将查表所得的数据存入不同的单元并显示在LED上。

4.3键盘控制模块

键盘通过设定SIGN标志来判断设定个或者第二个温度传感器的温或者低温,编程思路为:将SIGN初始设定为0,当个按键按下时将其赋为1,再次按下时加一,直到按到第5次重新赋值为0,根据SIGN的值确定进行不同的设置。

4.4温度传感器模块

根据温度传感器DS18B20完成温度转换所必须经过的3个步骤,程序:MOV A,#0CCH//跳过ROM MOV A,#44H / /进行温度变换MOV A,#0BEH//读暂存存储器内容。

4.5报警模块

当实时温度高于设定的温度时或者实时温度低于设定的低温度时,单片机会控制蜂鸣器或者电风扇工作,判断当前温度是否在正常范围的函数为COMPARE,高温部分程序如下:

5.仿真测试

我们对DS18B20写入程序之前,必须调试自己的程序。但我们不能看到程序是怎样运行的。因此我们可以用仿真机来仿真,通过仿真机我们可以看到DS18B20发送过来的数据,读出来的温度值,所利用寄存的值的变化。系统连接示意图如下图所示:

我们现在能把DS18B20所采集到的温度在PC机上显示出来并且每一个温度值显示后换一行。试验证明了系统实用性强,达到了预定的功能。

6.结语

本文提出了基于51单片机两路温度控制器的设计方案,该设计方案采用两个DS18B20温度传感器,采集两个不同地方的温度,通过AT89C51处理进 行,由四位LED数码管显示所测量温度,前两位为个温度传感器的温度,后两位为第二个温度传感器的温度。采用3个按键实现温度和低的设定,采用 蜂鸣器和电动机实现温度过高或过低报警。然后又经过过仿真测试证实了改设计方案经济适用,实用性强,能够测量两个地方的温度,满足温室大棚,室内家居,工 业控制等不同环境下的使用。