处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

晶晨半导体携手Intertrust推出4K/UHD可升级安全服务

晶晨半导体携手Intertrust推出4K/UHD可升级安全服务
来源:EEFOCUS 时间:2015-06-04

近日,晶晨半导体与Intertrust两家公司共同宣布基于晶晨半导体SoC芯片的ExpressPlay UHD DRM系统正式面世。晶晨半导体是一家业内的无晶圆半导体公司,为高端消费产品提供解决方案,Intertrust Technologies Corporation是数字版权管理系统(DRM)的发明人。晶晨半导体的片上系统(SoC)使得为智能电视,OTT/IP机顶盒以及包括平板电脑在内 的其他多媒体消费设备提供安全稳定的4K解决方案变得非常简单。

   

ExpressPlay UHD支持Marlin DRM,Marlin DRM是中国应用广泛的DRM,超过3亿台设备在使用此技术。同时,ExpressPlayUHD兼容多种HEVC(高性能视频编码)多种视频格式,包 括MPEG-DASH,HLS,Smooth,以及MP4格式。其特点如下:

  • 硬件可信根。确保软件完整性,支持软件和固件的安全启动和安全升级。
  • 安全的视频路径。确保发送视频数据时,从源头输出到终呈现的整个数字输出路径处于一个受保护的,可信执行环境(TEE)中。
  • 符合HDCP2.2。ExpressPlayUHD在源头和呈现之间创建了一个安全的连接,用以传输内容密钥,并包括一个“位置检测”功能。
  • 支持取证水印和事务水印。

   

“我们选择将ExpressPlayUHD集成在我们的SoC上,因为它是得到电影公司认可的用在新设备上播放UHD/4K内容的DRM系统,”晶晨半导体亚太区市场副总裁马婷说。“另外,ExpressPlayUHD提供了一个安全的可升级的媒体保护方案。”

   

“通过与晶晨半导体的合作,我们能够为像中国这样的高速增长市场中的多个平台提供基于芯片(SOC)软硬件的现成的,强健的DRM系统。”Intertrust大中华区总经理黄启泰说。“这使得设备制造商能够很容易的生产UHD设备。