如今手机已经成为人们生活中不可缺少的物品,无论你在上班路上听音乐还是在工作之余看新闻,亦或是在闲暇时光玩游戏,几乎都离不开手机,可以说手机就是人们在日常生活中为得力的助手。
作为生活助手的手机当然是使用起来越方便越好,可是在各个厂商都拼硬件的今天,厂商对手机与用户交互方面的重视明显不足。手机与用户交互却是用户为关心的问题之一,因为它直接影响着用户的体验!而目前也有一些产品在配置和用户体验上做的都非常不错的,Moto X Pro就是其中为典型的一个。
Moto X Pro是摩托罗拉回归后发布的一款高端旗舰机,该机搭载了主频高达2.7GHz的高通骁龙805四核处理器,内置3GB RAM和32GB/64GB机身内存,同时配备了2k分辨率5.96英寸的AMOLED屏幕,NFC以及Qi无线充电等功能也一应俱全。
看到这相信有很多网友会说这不就是去掉谷歌服务的Nexus 6吗?如果有这样的想法那你就错了,虽然Moto X Pro与Nexus 6在主要配置上相差无几,但Moto X Pro配有更多的感应器,这也就使得该机有拥有更为丰富智能体感功能,其在体验上远超Nexus 6。下面就来为大家详细的说说Moto X Pro上丰富的智能体感功能。
智能体感功能
进入Moto X Pro的设置我们可以看到有一项是Moto,而这就是该机智能体感的控制中心,其中有助手、操作、语音、显示这四大项,说直白点也就是生活助手、体感操作、语音助手、信息显示,分类不多但却是智能体感的精华所在。
生活助手
Moto X Pro上的生活助手是一个非常方便、实用的功能。进入生活助手我们可以看到睡觉和开会两项,通过读取你手机上的时间或者是日历上的日程,它就会自动切换的响应的情景模式。
生活助手
例如,用户设置一个睡眠时间(如22:00到6:00),生活助手就会自动切换到勿打扰模式,在此模式下只有特定分组内的联系人或反复呼入的电话才会激活铃声,在给用户制造一个相对安静的休息环境同时也不会错过重要来电;还有就是生活助手在读取用户日程后可以在开会时将手机自动切换到勿扰模式,避免了在会议上手机突然响起铃声的尴尬。
体感操作
说起体感操作,可能有用户会说“现在许多国产品牌的手机都有手势操作,Moto X Pro也就和其他手机的差不多”,而事实真的是这样吗?
体感操作
Moto X Pro的体感操作分为四项,挥手静音、甩动拍摄、感应显示(在信息显示中有介绍)以及切动打开手电筒,看似简单的四项但其在用户体验上却带来了重大的提升。
挥手静音,在手机来电时用户只需在屏幕前挥一下手就能将手机设为静音,也就是说用户不用接触手机就能实现操作,并且通过挥手来延迟闹钟。相比于在屏幕上画圈等的手势来说这种非接触式的操作在用户体验上提升的是非常大的。
挥手静音
大家在外出游玩时拍照是必不可少的,有些美景转瞬即逝而我们却没有拍到,想必不少朋友都有过这样的遗憾。而如过你用的是Moto X Pro,那么你就能抓住那些瞬间的美景。无论是在看新闻还是听音乐甚至是手机处于锁屏状态,你只需拿着手机抖手腕就能打开相机,就定格生活中每一个美好瞬间。
快速打开相机和手电筒
同样方便的是,用户只需切动两下手机就是打开或是关闭手电筒,试想一下晚上回来路过一段光线不好的小路,用户拿出手机只需切动两下能打开手电筒,完全不用在屏幕上有任何的操作,这比那些熄屏手势什么的方便多了。
语音助手
如今的不少的手机都支持语音助手,但用户对这些语音助手却普遍不甚满意。造成这一问题的主要原因是这些语音助手在操作上都需要手的参与,不能实现完全的语音操作,而在Moto X Pro上则没有这样的问题。
Moto X Pro内置一个低功耗的语音信号处理器,它会使手机处于待命状态,在手机处于任何界面甚至是锁屏状态只要用户说出“OK Moto X”手机就会立即进入语音助手,快速响应的指令了。
语音助手
语音助手可以实现打电话、发短信、设置闹钟、查询天气等诸多的功能,用户只需一句“OK Moto X”就可以操作了,这比通过手一下一下的点击操作方便的太多了,而其在识别上也是非常的准确,而且在嘈杂的环境中也能非常好的识别用户的语音命令。
语音操作
需要提醒一下的是,在次用“OK Moto X”唤醒语音助手前需要用户先对手机进行一个小调试,录入你的声音让手机记住你,这样你就能随时唤醒手机,有意思的是只有你的声音才可以!
信息显示
在手机来电或有一些其他的消息时,一般来说用户都是按键点亮屏幕甚至解锁,而Moto X Pro则不用这样。Moto X Pro只需检测到用户手部运动即可。
例如,把手机从口袋中拿出来或是把扣在桌子上的正面屏幕反过来,甚至是在手机前挥一下手,就能触发显示,Moto X Pro都能在屏幕上显示手机当前状态。
信息显示
它可以显示未读信息、未接来电、未读邮件,或者是其他应用的消息。用手指点上去后可以看到内容的预览,用手指往上滑直接打开该应用,非常的方便。
Moto X Pro定位于高端市场,其在硬件上不输现在市面上的任何一款旗舰机,该机在人机器交互上可以说的下足了功夫,这有就使它在用户体验上远超其他手机。在用过Moto X Pro后,相信你就会爱上它的各种智能体感操作,在用过挥手亮屏、摇动开相机以及“OK Moto X”唤醒后,相信你就在不想换回其他的手机了。