处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI推出高CMRR的低功耗、低成本差分放大器ADA4805

ADI推出高CMRR的低功耗、低成本差分放大器ADA4805
来源:EEFOCUS 时间:2015-05-15

许多应用都要求采用同时能实现高性能和低功耗的特殊差分放大器。 一种简单的解决方案是使用双通道同相精密放大器和阻性增益网络,但是,这种情况下,差分输出端的直流共模电平将取决于输入端的共模电压。 图1所示的ADA4805-2高性能双通道放大器被配置为一个反相差分放大器。 在该低噪声电路中,从两路同相输入到输出的工作共模增益为+1,因而可以在单电源工作模式下轻松实现共模控制。 较低的静态电流(500μA/放大器)适合低功耗、高分辨率的数据转换系统电路。

 

图1.反相差分放大器配置。

该电路同时具有低失真和低静态电流的特点。 双通道运算放大器解决方案可降低系统成本,而差分放大器拓扑结构则可提高性能。


高分辨率ADC通常有差分输入,可降低共模噪声和谐波失真。 因此,必须将单端输入电压转换为差分输入电压,然后才能用于ADC。该电路可以用来把单端信号转换成差分信号,以便驱动ADC,同时,共模电压可通过ADC的基准电压源来设置。


变压器将单端信号转换为差分信号。 当系统增益为–1时,差分输出可以驱动ADC。共模输出电压取决于两个同相输入端的电压Vref。


为了消除输入端的直流共模,可为每个输入端添加一个串联电容,或者添加一个变压器,如图1所示。另外,差分输入信号可以直接施加于IN+和IN–引脚。 在这种情况下,增益电阻成为源输入电阻的一部分。