处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

帝斯曼推出Stanyl ForTii材料用于小米4手机天线隔断条

帝斯曼推出Stanyl ForTii材料用于小米4手机天线隔断条
来源:EEFOCUS 时间:2015-05-14

作为全球生命科学与材料科学企业,荷兰皇家帝斯曼集团日前推出Stanyl ForTii高性能聚酰胺产品,被中国智能手机领域的创新企业北京小米科技用作小米4手机的金属边框天线隔断条。Stanyl ForTii高性能聚酰胺产品之所以成为小米科技的终选择,得益于该材料优异的机械性能、无与伦比的高流动性、出众的颜色稳定性、的耐化学品性,以及帝斯曼研发团队强有力的技术支持。

 

采用金属边框设计是当前高端手机时尚、质感、坚固的重要特征。金属边框手机面对的一大挑战是兼顾美学设计的同时,实现信号的可靠释放与接收。塑料隔断条是解决这一问题的有效途径。天线隔断条作为手机的外观件,所选用的材料不仅要满足手机结构件的机械性能要求,还要求具有优异的流动性、在高温加工与化学品处理过程中优异的颜色稳定性等。在小米4手机天线隔断条测试的多种竞争材料中,帝斯曼的Stanyl ForTii XS85作为符合全部性能要求的材料而成为小米科技的终选择。

 

挑战

小米4手机采用金属边框,其天线隔断条的应用与加工制造过程中,对所用材料有以下性能要求:

  • 因为隔断条两端的金属是完全断开的,需要依赖塑料件把它们连接在一起,对材料的强度和韧性都有很高的要求,要求拉拔不能断,落摔不能裂。
  • 隔断条和金属件之间有抓紧结构,但通道非常狭窄,要实现嵌件注射成型,对材料的流动性要求极高。
  • 由于塑料隔断条是外观件,对表面质量,如颜色等要求极高。
  • 终部件要经历80℃-100℃的高温制程,并在强碱溶液中进行长时间清洗,要求材料不能变色,机械性能不能下降。
  • 加工后制件要经历数控加工,材料还需要抗切削液腐蚀。

 

高效实现综合性能

Stanyl For Tii具有优异的尺寸稳定性,高温下的高刚度和高机械强度。另外,高流动性也是该系列材料的一个重要特征。

 

小米科技机械设计经理Michael Li表示:“在项目研发过程中,我们发现帝斯曼是一个很专业,反应迅速的公司,给了我们的新项目很大的支持。未来,我们希望跟帝斯曼有更深入,更广泛的合作,特别是,期望可以给我们提供更丰富的先进材料技术解决方案。”

 

帝斯曼工程塑料业务部亚太区总裁Ivo Lansbergen先生对这一项目的成功给予高度认可:“小米项目体现了帝斯曼积极拓展中国本土以及海外市场,包括为中国市场提供 增值服务,以本地化研发团队服务本地市场这一战略的成功。自1963年开始对华贸易以来,帝斯曼始终致力于中国业务的发展,我们坚信中国拥有巨大的发展机遇。”