处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

QLogic 16Gb Gen 5 FC技术助力SolidFire全闪存

QLogic 16Gb Gen 5 FC技术助力SolidFire全闪存
来源:EEFOCUS 时间:2015-05-14

高性能网络基础设施解决方案供应商QLogic日前宣布,该公司为SolidFire 公司SF系列全闪存产品线提供16Gb Gen 5 FC连通技术。QLogic Gen 5 FC技术和SolidFire全闪存阵列的结合,意味着客户能够在FC环境下实现卷级别QoS,这也是目前业界首款此类存储解决方案。

 

QLogic Gen 5 FC产品具有专业的端口级处理引擎,实现了业界的FC性能和极低的CPU占用率。这种极致的性能消除了现在很多功能强大的多处理器、多核存储平台潜在的I/O瓶颈,同时QLogic端口隔离技术提供了无与伦比的可预测的扩展性和弹性。这些QLogic产品提供的行业性能和端口密度,以及水准的数据保护。

 

QLogic产品、营销与规划副总裁Vikram Karvat表示:“行业的SolidFire全闪存阵列提供了一系列业界的企业级功能。QLogic屡获大奖的Gen5 FC技术为SolidFire SF系列全闪存横向扩展存储节点提供了FC连接,从而实现企业级数据保护和更高的可扩展性。”