处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

揭秘MU-MIMO的性能优势

揭秘MU-MIMO的性能优势
来源:与非网 时间:2015-04-15

在过去的一年里,Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Atheros(高通创锐讯)一直与您持续交流着MU-MIMO技术。之前,这个酷炫的新技术内置于第 二代11ac Wi-Fi产品之中,而现在,支持MU-MIMO的终端也即将上市。您很快就能在市场上看到支持MU-MIMO技术的路由器和笔记本电脑,随后相关智能手 机和其他消费电子产品也将在2015年夏季和秋季上市。

支持MU-MIMO技术的产品一旦发布,消费者在购买产品的时候应如何选择呢?哪款 产品的新特性和新性能,能够满足他们不断增长的联网家居需求?当然,设备制造商会通过自身广告、店内促销和产品包装来宣传Qualcomm MU|EFX技术的好处。同时,产品评测人员也会在杂志、博客和网站上发布这些产品的性能测试结果。

高通创锐讯近期举行了一个研讨会,向评测人员介绍MU-MIMO技术的特性,探讨在MU-MIMO终端测试中的不同之处。研讨会上,评测人员观看了一系列演示,亲身对Linksys、宏碁和小米等一些终端进行了抢鲜测试。

MU-MIMO的产品优势将大幅改善Wi-Fi网络性能,但光靠传统的测试方法并不足以展现。MU-MIMO性能测试中的显著区别有以下四个方面:

1. 点对点测试决定了吞吐量,但无法反映现实情况下的真实性能——因为在现实情况下,多个终端会争夺共享的带宽。

2. 当多个终端(包括新型和传统终端)连接到一个家庭网络时,新的MU测试可以揭示其性能优势。

3. Wi-Fi终端的很大一部分是智能手机和笔记本电脑(多数为采用1x1 11ac的单一天线终端)。借助MU-MIMO技术,即使简易的终端也能达到过去2x2配置才有的性能。

4. 目前11ac标准仅规定了下行MU-MIMO(相对于上行MU-MIMO来说),因此测试应主要关注下行数据流。

从单一用户切换到MU-MIMO,总体性能可提升至2.24倍。