无线网络让我们摒弃了网线,无线充电能否放我们丢掉电线呢?
智能手机经过多年的发展和普及,在改变我们生活的同时也让我们越来越依赖于它。手机的性能不断的强大,功能也越来越多,可电池成为了制约其发展的瓶颈。电池技术暂时无法突破的今天,无线充电或许成为了另一种可能。从诺基亚的Lumia920问世以来,其无线充电的功能至今还为人们所津津乐道。
但今天智能手机屏幕越做越大,机身拥有了更大的空间可用于存储更大容量电池,对无线充电的需求也变得不那么的迫切了。但对于大多作为手机配件的可穿戴设备来说,对续航的渴求或许远远高于智能手机。
可穿戴设备火了两年了,各类新奇设备层出不穷,但喧嚣过后对缺乏杀手级应用的可穿戴设备来说,如何能有手机那般粘性可以将用户牢牢捆住又是不得不面对的问题。然而,苹果Apple Watch的发布,有望让大家重燃对可穿戴设备的热情。苹果公司首次将无线充电技术用于在其首款可穿戴设备Apple Watch上,尽管业内质疑之声不断,指责Apple Watch不是真正的无线充电。Apple Watch充电底座并未暴露出充电接点,采用了与Mac笔记本电脑类似的Magsafe磁吸式技术,支持无线充电,市场依然看好无线充电应用市场的快速成长。
除苹果外,多家厂商都争相投入无线充电领域:如三星新旗舰手机Galaxy S6/S6 Edge即内建无线充电功能,华为也推出支持无线充电功能的智能手表。研调机构IHS预估,今年可穿戴设备无线充电市场将自去年的1500万美元,暴增至 4.8亿美元,将成长31倍;至2019年可穿戴设备无线充电市场可望达10亿美元规模。
其实,可穿戴设备只是无线充电产品诸多应用中的一个细分领域罢了。在更广阔的消费电子市场,小家电、3C数码以及物联网设备、电动车等领域才是无线充电的主力市场。据市场研究公司ABI预计,全球无线连网设备的总出货量将在2015年达到1亿台,预计到2018年将增至4亿台。
面对蛋糕一般的市场,大家都想分走一块。无线充电现有的三大标准PMA(Power Matters Alliance),Qi,A4WP(Alliance for Wireless Power)都在试图成为全球通用的终标准,虽然各家技术各有优劣势,但后的目标都是一致的,就是实现越来越远的距离、支持越来越大的功率。随着无线市场的升温,高通、联发科、恩智浦等半导体大厂先后推出支持多模兼容的无线充电解决方案。各大厂商逐步打通了整条产业链,未来充电标准的统一或许也是大势所趋。
在无线充电市场中,受益的远远不止芯片厂商一家,其实MCU(微控制器)同样扮演着举足轻重的角色。无线充电分为发射器和接收器两部分,利用发射器与接收器内的线圈耦合产生功率,但损耗严重。研发人员可以利用MCU来控制感应线圈的电压和电流,调节逆变器参数,确保无线充电正常工作。
芯片厂商在内置于智能终端内的接收器上花费了很多心思,目前的状况是多模接收器芯片远多于多模发射器芯片。而独立于智能终端之外的发射器,拥有高附加价值的潜力。根据isuppli预计,到2015年全球无线充电行业产值将达到240亿美元。在国内市场,在接下来的几年内,发射器市场即无线充电器市场,将是蓝海一片,越来越多的国际品牌和产品开始使用无线充电,国内品牌必将跟进。
在MCU领域,纵观国际市场可谓高手如云,固守阵地者如瑞萨、微芯等,新进攻者如意法半导体,但从来都是欧美厂商一统天下。但这一切在2013年4月发生的改变,经过一年多的研发,兆易创新推出的GD32系列32位通用MCU,该成果是中国首个基于ARM Cortex-M3内核(目前国际公认的技术架构)的32位通用微控制器,填补了国内相关领域空白,打破了欧美厂商垄断。GigaDevice GD32 系列Cortex-M3内核32位通用MCU家族目前拥有GD32F103增强型、GD32F101基本型、GD32F105和GD32F107互联型、 GD32F130和GD32F150超值型等6大产品系列,共计8种封装类型,124个产品型号。特别是目前业界备受关注的GD32F130/150系列超值型MCU产品线,延续了GD32 微控制器家族更高性能与更优价格相结合的设计理念与价值核心,通过整合增强的实时控制能力与创新的外设资源配置,着眼于超低开发预算需求,更适合成本敏感型嵌入式应用。同时也延续了GD32产品平台相互兼容的软硬件生态,易于实现代码移植和扩展升级,可以有效提升用户的研发效率,缩短设计周期。全新发布的超值型系列MCU能够以更为经济的价格实现复杂和先进的功能,并为提升及取代传统的8位和16位产品解决方案,进入32位Cortex-M3内核的高速主流平台带来超值的入门使用体验。
GD32 MCU以高度紧凑的小型化封装应对布版局限并提升系统集成度,具备了 4 x 4mm, 5 x 5mm, 6 x 6mm等多种QFN表贴封装类型。优化的工作电流和多种低功耗模式节省能耗,108MHz, 110DMIPS下全速运行电流低于35mA。宽广的产品线还配备了多种外设接口全面提升连接性。GD32以尺寸、功耗和资源优势为物联网设计提供助力。据集微网记者了解,目前已有诸多客户采用GD32 系列高性价比MCU开发并推出物联网关、便携电源以及无线充电产品等智能硬件。
对于技术行业、零售业、服务商而言,无线充电技术都具有重大意义,它像无线网络一般,有着改变我们生活的魔力。想象一下,人们在各类公共场所中休闲、购物的同时,可以享受犹如免费WiFi一般的无线充电,更神奇是,可以同时为多台设备充电,这是多么美妙的一件事情。至少目前,我们可以确认的是,无线充电技术在慢慢渗入主流市场,无线充电元年已经到来!