处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

工程师“芯”知:手机DSP芯片知多少?

工程师“芯”知:手机DSP芯片知多少?
来源:机锋网 时间:2015-03-06

OFweek电子工程网讯 随着智能手机的广泛普及,用户不仅要关注手机的外观设计,更加关注手机的硬件配置性能,听到多的应该就是CPU这个词汇,但往往一些同样重要的芯片被人们所忽略,今天就为大家详解一个神秘且鲜为人知的DSP芯片。

虽然目前手机CPU足够强大,但智能手机所需要处理的任务也越来越多,这无疑将大大降低手机的流畅度,而专用芯片的加入可以有效地解决这个问 题,DSP就是这样一款专用芯片。DSP芯片也许并不如CPU那样广为人知,但它的确在智能手机中扮演着重要的角色,它可以带来更好地语音、音频、图像体验,这绝对会提升手机单项功能的能力,让手机运行速度更快。


DSP是Digital Signal Processor的简称,即数字信号处理器,它是集成专用计算能力的一种芯片。DSP数字信号处理器 设计被应用于嵌入式系统如移动基站,此类应用不需要浮点运算只需要整数运算。但随着4G网络的出现,基站的运算负担在增加,浮点运算变得必不可少。

世界上个单片DSP芯片应当是1978年AMI公司发布的S2811,1979年美国Intel公司发布的商用可编程器件2920是DSP 芯片的一个主要里程碑。这两种芯片内部都没有现代DSP芯片所必须有的单周期乘法器。1980年,日本NEC公司推出的μPD7720是个具有乘法器 的商用DSP芯片。


在这之后,成功的DSP芯片当数美国德州仪器公司(TexasInstruments,简称TI)的一系列产品。TI公司在1982年成功推 出其代DSP芯片,如今TI公司的一系列DSP产品已经成为当今世界上有影响的DSP芯片,TI公司也成为世界上的DSP芯片供应商,其DSP 市场份额占全世界份额近50%。

DSP语音

DSP芯片之前主要用于对语音通话的急速处理,保证我们在听到对话时没有任何延迟,如今DSP加强能力带来了新的突破。举个简单易懂的例子,苹 果Siri虽然不是个人与手机之间的交互方案,但是它确实把人机之间的智能语音交互带动起来,随后也有众多厂商跟进,例如MOTO、中兴等,实现这样 的功能全都是靠DSP语音控制来完成的,由此可见它对于手机来说是多么的重要,也让我们看到了语音识别的强大能力和前景。

DSP芯片带来了硬件性能的提升也加速了手机的语音反应速度,依靠低功耗的DSP芯片,能够做到随时随地的语音待机而耗费极少的电量。语音功能 再发展趋势中终的目标是要取代手机键盘解放双手,虽然目前还远没有达到大家的期望值,但可以预见,语音交互在智能穿戴领域的作为不可小觑,而这一切都和 我们手机中的DSP芯片密切相关。