处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三星电子新存储器使手机大电池制造成为可能

三星电子新存储器使手机大电池制造成为可能
来源:科技日报 时间:2015-02-11

三星电子近日宣布,已开始量产业内首款ePoP存储器。这款新型存储器将3GB的LPDDR3移动DRAM、32GB的eMMC和控制器三者首次放在了同一封装内。极为轻薄的ePoP存储器单封装可用于高端智能手机,包含了手机需要的所有关键存储器零部件,并可直接堆叠在移动应用处理器之上,因而不会占用更多的空间。与需要两个封装的eMCP存储解决方案相比,有了显著改善。

新型ePoP芯片是一款理想的单封装存储器解决方案,满足了市场对高速度,低能耗和高集成度的要求。ePoP芯片内的3GB LPDDR3移动DRAM的输入/输出数据传输率可达1866MB/s,带宽为64位。

此外,ePoP存储器可以和手机的移动应用处理器组成单一封装,因而大大节省了芯片所占空间,提高了设计效率。极为轻薄并且抗热性高的智能手机用 ePoP存储器所占空间小于移动应用处理器,比起平行摆放PoP和eMMC,堆叠后的单一封装所占芯片面积减少40%,高度也不超过半导体封装高度上限的 1.4毫米。

三星电子存储芯片市场营销部高级副总裁白智淏表示:“通过为智能手机旗舰机型提供高集成度的ePoP存储器芯片,三星希望为客户提供设计上的优势,并使手机能够更快更长时间地进行多任务处理。在今后的几年,我们将扩充ePoP产品线,通过提高产品的性能和集成度,进一步推动高端移动市场的发展。”

OEM客户可以将ePoP存储器使用于多种移动设备中,三星已开始为可穿戴设备提供类似的单封装解决方案,即 “可穿戴存储器”。此次为手机全新推出的ePoP存储器,不仅能针对旗舰智能手机,更可以和全球移动装置厂商一同合作,为高端平板电脑等更加尖端的移动设备定制各项配置。