2006年,Marvell通过收购Intel移动通讯芯片业务开始发展其手机芯片业务,并推出应用于黑莓WCDMA手机的首款产品PXA935。 2013年底,Marvell抢先发布首款千元级智能手机4G芯片,在之后一年的时间里抢占了中国4G市场近30%的份额,4G芯片出货量仅次于全球的高通。时值飞思卡尔、德州仪器、博通等厂商先后退出手机基带业务的大势,Marvell与CEC(中国电子)合作并购的传闻被推向高处。而借助中国4G 的起飞,以及魅族、酷派、联想等国产4G手机的崛起,Marvell已赚足了市场和口碑,等待它和本土企业之间的将是巨大的市场可能。
Marvell移动芯片演进
携手魅族,瞄准10亿4G用户
调查显示,在魅族面向超过10亿的中国移动和中国联通用户推出的旗舰型智能手机MX4 Pro中,采用了Marvell公司的五模4G LTE解决方案PXA1802,它是业界款多模LTE调制解调器芯片组,覆盖中国移动和中国联通的2G/3G/4G网络,下行可达 150Mbps,上行50Mbps。
魅族MX4 Pro中采用的Marvell PXA1802调制解调器芯片组
此外,魅族MX4 Pro除了采用ARMADA Mobile PXA1802五模4G LTE调制解调器芯片组,还采用了Marvell的RF收发器及电源管理解决方案。
魅族MX4 Pro中的Marvell射频收发器88RF858
Marvell公司总裁、联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“我很高兴看到Marvell与的消费电子产品制造商魅族建立了紧密的合作关系,以此为基础,魅族为中国快速增长的4G LTE市场推出了性能如此之高的创新产品。Marvell面向入门级、主流及旗舰智能手机和平板电脑提供全面的解决方案,可以满足所有细分市场需求,加速全球大众市场采用4G LTE技术。”
PXA1936——将64位高性价比4G LTE SoC推向大众
日前,美满电子科技(Marvell)针对全球高性能智能手机和平板电脑,推出了8核64位5模4G LTE SoC – ARMADA Mobile PXA1936,采用8个ARM Cortex A53架构CPU,提供先进的图形处理和安全功能、高性能图像处理能力以及SensorHub功能。
戴伟立认为,4G LTE已经成为我们日常生活中不可或缺的组成部分,相信Marvell的单芯片8核ARMADA Mobile PXA1936可提供同类5模4G LTE连接以及业界的处理、安全、图形及传感器数据融合能力,将使移动产品具备出色的性能、极长的电池寿命、经济实惠的价格和卓越的总体用户体验,并助力全球移动运营商和OEM向全球大众市场快速推出4G LTE高性能智能手机和平板电脑。
Marvell全球副总裁李春潮(Ivan Lee)介绍说,的ARMADA Mobile PXA1936解决方案采用了8个Cortex A53 CPU,时钟频率可达1.5GHz,支持1080p显示以及视频编解码、1300万至1600万像素的相机、定位和SensorHub功能以及DSDS 5模调制解调器软件。同时,PXA1936相比较早的产品改进了图像处理器、电源效率、音频性能以及安全处理器功能。
PXA1936在CPU性能上的提升
PXA1936芯片构架
ARMADA Mobile PXA1802调制解调器可实现无缝的移动应用性能,满足智能手机用户对移动视频、网络浏览、社交媒体等大带宽应用的需求。这款5模4G LTE调制解调器芯片组支持Category 4,符合3GPP LTE第九版标准,提供高达150 Mbps DL(下行链路)和50 Mbps UL(上行链路)的吞吐量,同时支持第八版TD-SCDMA HSPA+。ARMADA Mobile PXA193为设备制造商开发基于安卓操作系统5.0的64位平板电脑和智能手机创造了机会。
目前,ARMADA Mobile PXA1936解决方案支持当前流行的无线协议,满足TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA和 GSM无线通信技术要求,同时在单芯片上集成了所有2G、3G和4G移动宽带调制解调器技术,与目前的WCDMA和TD-SCDMA网络全面向后兼容,并支持 TDD/FDD 4G LTE网络以及Marvell 88RF858高性能多模LTE收发器,以保持灵活的RF电路设计。
PXA1936解决方案来自Marvell 64位移动LTE SoC系列,该系列还包括PXA1920、 PXA1908。其中,PXA1936和PXA1908在软件上完全兼容,从而使OEM和ODM能够快速无缝地推出高性能8核手机。
官方消息称,PXA1936即将向智能手机和平板电脑市场供货,预计采用该处理器的设备将于2015年初交付。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。